This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:POE 和 AUX PS 之间的优先 MUX

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688862/tps25942a-priority-mux-between-poe-and-aux-ps

器件型号:TPS25942A

您好!

我需要在12V POE 模块(PD)和12V 辅助电源之间进行优先级切换。

POE 具有最高优先级(无 EN 信号)。

我想知道是否可以使用 TPS25942A 数据表中的以下架构。

考虑:

启动时、POE 模块需要最小的负载。 如果连接了辅助电源、然后添加了 POE、将会发生什么情况。

2. POE (PD)需要在一定的时间内呈现负载、TPS25942的启动条件是否符合 POE 标准。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noam、您好!

    感谢您的支持!
    是的、可以使用数据表图79中所示的优先复用配置。

    1a>在这种情况下、辅助电源为负载供电。 一旦 POE 模块可用、电源路径就会切换到 POE 电源。
    2a>启动时间取决于外部 dVdT 电容器和系统负载。 根据 POE 标准、时序要求是多少?
    我建议您获取 EVM 并根据您的系统条件进行评估。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Rakesh