This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:IMON 频率带宽

Guru**** 2925130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688517/tps2492-imon-frequency-bandwidth

器件型号:TPS2492

引脚 IMON = 48 x 时的电压输出(引脚 VCC 上的电压-引脚 SENSE 上的电压)

从 VCC 和感应输入到 IMON 输出、频率带宽是多少? 数据表中未提及这一点。

如果电流以10KHz 变化、例如为了驱动 BLDC、IMON 输出是否仍能很好地反映电流波形?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    IMON 输出具有50kHz (典型值)的带宽。 在大多数应用中、它用于系统的平均电流监控。
    这里有什么用例?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。 哪个文档显示了此 IMON 带宽?

    我的用例还是对电流求平均值、它仍然需要 IMON 信号正确、对吧? 或者、如果超过带宽、IMON 输出实际上会对信号求平均值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    它是设计参数、而不是规格/性能参数。 因此、在任何产品数据表中都没有提到它。
    IMON 输出的精度为+/-5%、只是对超出其带宽的高频信息求平均值。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。

    只是想知道电路在  超出其频率 带宽时自动平均信号是否是一种常见行为?

    平均值实际上是低通滤波、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    抱歉、如果我的陈述使您感到困惑!
    IMON 响应类似于低通滤波器的响应。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    谢谢。