This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:高侧开关的最大导通占空比是多少?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687415/tps54231-what-is-the-maximum-on-duty-of-high-side-switch

器件型号:TPS54231

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS54231用于其下一个产品。  在器件数据表中、他们发现一句话"为了改善压降、TPS54231器件设计为在 BOOT-PH 引脚电压大于2.1V (典型值)时以100%占空比运行。" 第10页。 但数据表中的切换特性表显示、最大可控占空比为最小值的90%。

 请告诉我、哪一项是正确的?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、我注意到这两个描述。 将与设计人员进行讨论、并在24小时内给出答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    我认为最大可控占空比与频率可以固定而不降低的最大占空比有关。 此器件可支持100%占空比运行、但当导通时间较长时、频率无法控制。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢你的答复。

    TPS54231开关频率为570kHz (典型值)、周期约为1.75us。
    您是否意味着高侧开关可保持超过1.75us 的导通状态?
    如果是、在没有高侧开关关闭时序的情况下、引导电容器何时充电(高侧开关关闭时、SW 节点变为低电平)?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    当导通时间较长时、将监控引导至 PH 电压、只有当它降至2.1V 时、才会关闭 HSFET。 则可以为引导电容器充电。 在这种情况下、导通时间可能长于周期。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    非常感谢您的快速回复。
    客户输入/输出电压为12V/3.3V。
    如果高侧能够以100%的占空比打开、TPS54231能否在输入电压为3.5V (UVLO 检测电压)时以满载生成3.3V 输出?
    您能回答一下吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    问得好。 我认为该器件在满负载时不能支持该低压降电压。 您可以使用 EC 表中的导通电阻进行此估算。 导通电阻将取决于输入电压和引导电容器电压。 如果 Vin=3.5V 且 BOOT 电容电压=3V、则导通电阻的典型值为115m Ω。 满负载时、HSFET 上的 Vout 压降为0.23V。 这不考虑导通电阻和 LSFET 导通时间的温度系数。 因此、在满载情况下无法支持3.5V 至3.3V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢你的答复。

    如果导通电阻假设为230m Ω、并具有温度变化裕度、则开关电阻在负载电流为2A 时的压降为0.46V。 如果正确、TPS54231能否在输入电压为3.8V (>3.3V+0.46V)时在2A 负载下生成3.3V 电压?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    是的、我认为可以。 请记住使用低正向电压二极管以减小二极管的损耗。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我可以再问一个问题吗?

    如您所知、在第6页的开关特性表中定义了"最大可控占空比"。
    这意味着什么? 如果该器件具有100%的导通占空比、为什么表中需要这种定义?

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    以上说明来自我们的设计团队。 我不知道我们在数据表中这样描述它的确切背景原因、因为这是一个旧器件。 我想有些客户关心纹波电压、稳定的频率和可控的占空比将确保他们获得良好的纹波性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您的回复!

    此致、
    Kazuya Nakai。