This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:有关工作温度的查询

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688055/tps25942a-inquiry-about-operating-temperature

器件型号:TPS25942A

尊敬的 TI:

由于对开发中的黑盒进行了测试、在55°C 的环境中、根据 T_c、测得该值上升至93.1°C。
使用时是否有任何问题?

在数据表中、R_θ θJA 低于 R_θ θJCtop、如下所示。
我知道这种情况通常会发生逆转、但请参阅下图并要求确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BJ Han:

    您的工作条件是什么? 电压、最大负载电流、最大 环境温度
    您要为哪些终端设备进行此设计? 此器件的哪些特性与此设计相关?

    由于器件封装较小且器件具有散热焊盘、因此 R_J ü θJA 将始终低于 R_J ü θJCtop。 原因是器件通过焊盘将大部分热量传递到 PCB 并传递到环境中。 该路径提供的电阻比结至顶部路径更低。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    感谢您的支持。
    请参阅下面的答案。
    输入12V/输出5.2V/负载1A/充电约30秒/55°C 室环境
    2.黑盒
    3.超级电容器的线性充电解决方案
     =>℃℃条件下的测试结果、在55 μ F 环境中、根据 T_c 测得该值上升至93.1 μ s。
    使用时是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BJ Han:

    您是否使用 TPS25942A 器件通过12V 电源为超级电容器进行线性充电至5.2V?
    如果是、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slva920.pdf 并调整 dVdT 电容值以管理充电电流。 该器件具有内置热保护功能、因此我没有发现任何问题。
    开机自检中缺少黑盒附件。 您能否再次发送它。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。

    是的、没错。 线性充电。

    充电没有问题。

    我想知道器件的工作温度是否不是问题。

    我将附加一个黑盒图像。

    e2e.ti.com/.../black-box.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    我还有其他问题。
    关于热关断、
    热关断条件 Tj = 160°C 超过 Tj (最大值)= 125°C、
    此操作是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BJ Han:

    感谢您提供详细信息。

    每次热关断后、器件都会等待结温从最高值(即 TJ < T (TSD)–12°C)下降12C、并具有128ms 的重试延迟。 这使得器件能够冷却、这有助于并保持器件保持较低的平均温度。 因此、预计器件寿命不会发生任何变化。

    此致、
    Rakesh