This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:TPS54426 Vreg5

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54426, TPS74701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686889/tps54426-tps54426-vreg5

器件型号:TPS54426
主题中讨论的其他器件: TPS74701

 TPS54426输入为4.5~18V、但在规格中、当输入为6~18V 时、Vreg5仅显示5.3~5.7V。

客户想知道输入为4.5~6V 时的 Vreg5输出、尤其是输入为5V 时?  当输入电压为5V 时、我们的测试结果 Vreg 为4.6V。 但是、与 TI 官方回复的确切范围是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myth:

               请帮您向客户咨询电源板的断电问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Myth、
    1.当输入电压为5V 时、Vreg5为4.6V:Vreg5电压正确、器件工作正常
    2. Vreg5 UVLO 为4.1V;4.6V 高于4.1V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason、感谢您的回复。 存在重要问题、需要您的帮助、客户发现系统断电问题、在出现不连续饱和问题时会发生、但他们怀疑 TI 的 TPS54426和 TPS74701有一些问题。 请检查此方框图并提供一些建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aladdin、Myth、
    这是一个复杂的系统!
    这里有简单的注释:电源轨定序 ISSE 和不良的负载瞬态性能会导致重新启动。 如何找到根本原因、需要更多的测试和波形来进行分析。 让我们通过电子邮件讨论此案例。 我的电子邮件地址:jason.wang@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、需要现场支持、是否有任何建议。谢谢。