This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:升压环路增益和相位裕度的测量方法(如图12)”

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688337/tps65235-1-measuring-method-of-gain-and-phase-margin-of-the-boost-loop-like-a-figure12

器件型号:TPS65235-1

大家好、

 

我们想知道" TPS65235-1升压环路的增益和相位裕度"的测量方法。

我们有两个问题。

 

------

[第1季度]

您能否告诉我们注入电阻的连接位置和值?

 

我知道正常直流/直流转换器连接到以下位置的电阻约为51ohm。

*正常直流/直流图像

 

 

 

[第2季度]

您能否告诉我们您是否有来自“频率响应分析器(FRA)”的注射信号推荐值(**mVpeak)?

顺便说一下、我们使用 FRA5096。

------

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    由于升压转换器的分压电阻内置 在 IC 内部、 因此我们无法在 EVM 板中测试升压转换器的波特图。

    图12和图13由设计人员提供、它们是仿真结果。

    问题1:不适用

    Q2:通常建议50mV 注入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru