This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524可支持的最大开关频率是多少?#39?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688886/ucc27524-what-s-the-maximum-switching-frequency-that-ucc27524-can-support

器件型号:UCC27524

如何计算栅极驱动器可以支持的最大开关频率? 它是否与器件能够承受的功率耗散有关?

假设在升压控制器中使用 UCC27524作为栅极驱动器、输入电压:12V、输出30V/2A、在本例中如何根据数据表估算 UCC27524的最大开关频率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    感谢您的提问、很高兴听到您的提问!

    最大开关频率取决于最大功耗(在室温下、UCC27524的最大功耗约为900mW)。 还限制最大开关频率的因素包括最小输入脉冲、延迟和失真。 假设您希望通过将 VDD 设置为稍低至7V 来降低功耗、您也可以通过更改负载和频率值来实现这一点。 实际上、当两个通道同时具有10nF 负载时、如果您扫描频率系数为10、从100kHz 到1MHz 到10MHz、则功耗会按比例从14mW 变为140mW 到1400mW。 保持频率恒定(10MHz)实际上、当您将负载从10nF 扫描到1nF 到100pF 时、功耗从1400mW 变为140mW 到14mW。 因此、您可以看到、使用栅极电阻器时情况会有所改善、但它也会缩短上升时间和降低最大频率。

    最大开关频率在很大程度上取决于负载。 根据数据表、UCC27524在1.8nF 负载下可以实现7ns 的上升时间。 使用20xTrise = TPeriod = 140ns = 7MHz 最大开关频率@ 1.8nF -当 VDD 处于较低电压和较小负载时、这是可行的、以保持损耗下降。 必须注意的是、VDD 越高、损耗越大、但驱动器强度会增加、并且将显示最佳上升时间值。 数据表值为12VDD。

    请告诉我这是否能解答您的问题、如果您需要更多帮助、请随时联系我们。

    谢谢、