This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:Intel 563894 Apollo Lake 平台 I2C PMIC 验证计划- VCGI_DVID 和 VND_DVID

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650941EVM-116, USB2ANY, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688850/tps65094-intel-563894-apollo-lake-platform-i2c-pmic-validation-plan--vcgi_dvid-and-vnn_dvid

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: USB2ANYIPG-UI

您好,

根据英特尔的测试报告563894,客户在测试 TPS650942时遇到问题。 无论电压阶跃是多少,都无法在 GUI 上调节动态电压。 是否有测试此项目的指导? 是否可以通过 TPS650942的 I2C 按照线路调节 Vout? 我是说,可以随时更改 Vout 寄存器而不重新启动吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、

    只要系统处于 S0状态(PMICEN、SLP_S4、SLP_S3、SLP_S0和 THERMTRIPB 均为高电平)、则可以通过 I2C 更改 VCCGI (BUCK2)和 VNN (BUCK1) VID。 在 S0以下的状态中、它们被禁用(例如、数据表中的图6-9显示了如何在 SLP_S0为低电平时禁用它们)。

    根据所使用的 VRTT、可能需要使用外部 I2C 控制器更改 VID。 这可以是具有 IPG-UI 的 USB2ANY 或 TPS650941EVM-116或第三方 I2C 控制器。 PMIC 可支持1.8V 或3.3V I2C 通信、但客户电路板可能不支持。 USB2ANY 仅支持3.3V 电压;TPS650941EVM-116具有1.8V 电平转换器、因此这是更好的选择。