This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:VSS 的电容值

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688178/tps4h160-q1-capacitance-value-of-vss

器件型号:TPS4H160-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS4H160-Q1并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

目前、我使用陶瓷0.1uF 电介质旁路电容器和47uF 大容量电容器。

我想知道满载条件下的最小大容量电容值(0.5A x 4)。

如果可能,我将其删除。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS4H160不需要超过0.1uF 的电容。 大容量电容器有助于保持电压、并在负载瞬态情况下防止电压过大。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢你的答复。

    我知道大容量电容器的值取决于其应用。

    我会将您的建议发送给客户。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一