This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB OTG 和充电芯片

Guru**** 2951170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688781/usb-otg-and-charging-chip

主题中讨论的其他器件:BQ25985

您好!

以下是我请求提供正确 TI IC 建议的说明。  

如果您在寻找一个默认情况下可以在 OTG 模式下配置移动设备的 IC、以便移动设备可以访问智能卡读取器等外设、那么移动设备也应该通过一个额外的 uUSB 母端口进行充电。 当我们为移动设备充电时、OTG 功能不需要工作。   我需要使用移动设备的 Vbus 电源、没有其他电源为要使用的 IC 供电。

当插入充电电缆时、IC 应能够在默认 OTG 模式和外设模式之间切换移动设备。
 
感谢你的帮助。
 
此致、
Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    请查看 bq25985。  当 VBUS 上的充电电源被移除时、它从 PMID 引脚的输出缺省打开。  当应用 VBUS 时、OTG 停止并开始充电。