This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:如何在45度以上停止充电?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688087/bq25606-how-to-stop-charging-above-45-degree

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25895

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在从数据表中评估 BQ25606、它符合 JEITA 准则、将停止高于 T5 (60度)的充电。 但是、客户的电池规格显示它应该在45度以上停止充电。

BQ25606是否可以满足在45度以上停止充电的规范? 如果没有、您是否知道其他 BQ 器件可以满足此规格? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁斯:

    您可以通过更改电阻分压器值将60C 移至45C、但 JEITA 曲线仍然存在。 其他器件 bq25895具有冷/热温度保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的洪先生:
    感谢您的支持、这是否意味着如果我将电阻器从60C 更改为45C、可能会对7.5~10C 和35~45C 产生一定影响、因为 BQ25606仍会根据 JEITA 曲线降低电流和电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Bruce。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的洪先生:
    明白了。 感谢你的帮助。