This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:TPS74801的最大 Cout 计算值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688639/tps74801-max-cout-calue-of-tps74801

器件型号:TPS74801

你(们)好

我的客户使用的 TPS74801的 Cout 最大为150uF。
但该器件未在数据表中写入最大 Cout 值。
该器件是否可以使用150uF 的 Cout?


此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko、

    TPS74801的数据表显示:

    "与≥μF 2.2 μ F 的输出电容器一起工作时保持稳定"

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    我同意 Kai 的说法、150uF 应该可以。

    此致、
    Jason Song