This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:模拟调光不稳定性问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688274/lm3421-analog-dimming-instability-issue

器件型号:LM3421

我正在设计一个升压转换器、以使用 LM3421驱动一系列 LED。 该设计基于之前已投入生产的版本、但这次我们需要更高的功率和不同的 LED 固定装置。 由于该产品将用于照亮高速视频、我们需要使用模拟调光。 该设计似乎在更高的功率水平下工作、但在低功耗(高调光比)下、我们似乎遇到了一些奇怪的稳定性问题。 该问题表现为输出电流中的低(相对)频率振荡。 该振荡的频率似乎随电流而降低-因此、随着我们越来越多地调暗、我们最终会使 LED 以可见的间隔(数十 Hz)闪烁。 这可以在下面的示波器捕获中看到-黄色迹线是输出电压、蓝色是主开关 FET 栅极。 由于某种原因、开关会定期停止并重新启动。

在启动时有一个较大的峰值、但波形看起来非常快且非常稳定。 峰峰值幅度和频率似乎取决于主 FET 的导通时间(这取决于输入电压和输出电流之间的关系)。

我知道该驱动器的最短导通时间约为200ns、我尝试尊重这一点、但由于 FET 脉冲长度中的抖动量、这很难实现。 什么可能导致脉冲长度中的抖动?

最小允许长度的 FET 波形:

当脉冲长度抖动导致导通时间短于200ns 时、问题就会变得明显和不良。

此外、在主 FET 的关断时、似乎有一些不良的振荡。 不幸的是,我的范围是... 低于平均水平 因此、我不确定那里到底发生了什么。

在振铃区域中、看起来会出现很多混叠、但必须有这样的东西才能显示出来(我认为)。 我不确定这是否与转换器的周期性运行有关。

我的主要问题是什么会导致周期性运行? 它看起来像是在突发模式下针对非常轻的负载工作的转换器(这是本设计的一个设计-最大输出电流为~4A、这个问题出现在大约几百毫安以下) 但据我所知、该转换器不应具有突发模式工作模式。 CSH 引脚上的噪声似乎夸大了该问题-这些示波器捕获是通过焊接到 CSH 引脚上的大电阻器进行的、以强制输出电流较小。 我的原理图实际上使用12位 DAC 将电流驱动到 CSH 引脚电阻器中、以实现可控调光。

这是我现在拥有的原理图。

  

为了在不使用电流控制的情况下进行测试、我刚刚从 DAC 输出中移除了电阻器、并将 CSH 电阻器从12k4增加到570k。 这会将输出电流设置为~20mA。 连接 DAC 后、问题会更快出现-即使在~500mA 输出电流下也是如此。

我们需要具有尽可能宽的调光范围、因为我们有两个转换器以2700K 和6200K 的速度驱动两个白光 LED、我们需要混合颜色并以6000K 的低输出电压运行、例如、我们需要少量的2700K 来降低 6200K 侧。 如果最小电流过大、我们的调光范围将受到太大的限制。 我也在硬件中实现了 PWM 调光、但我不确定它是否会对我们有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表中所述、您怀疑导通时间最短。 如果您尝试将电压降至最小占空比受限的以下、HSP-HSN 电压将增加到高于调节点的值、当电压提高30%时、器件将停止开关、直至其恢复到调节电平。 这将重复、并且将是该振荡的原因。 该振荡的频率将取决于 COUT 和 LED 负载的动态电阻、以及您尝试在最小值以下进行调光的距离。 进一步变暗的唯一选择是降低开关频率或添加一些虚拟电阻负载以欺骗器件。 或者、如果可以选择、您可以更改工作条件以非常大的占空比开始、以便它有更多的可调光空间(更低的输入电压或增加 LED 堆栈电压)。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    我现在对我的 LED 堆叠连接了一个并联电阻、这似乎大大改善了这种情况。 恒定2..3 W 的额外负载对于该产品来说不是问题、因此似乎不需要甚至控制该电阻。

    我现在可以调暗到非常低的输出、但在低电平下仍然可以看到一些不稳定。 我想这可能是由 CSH 引脚电路中的噪声引起的。 我认为这种噪声可能会导致30%的过压保护生效。 我是否有办法使该环路变慢? 今天、我将尝试大幅增加输出(和输入)电容、看看这是否有任何影响。 逐周期脉冲长度中似乎仍然存在相当多的抖动。 我已经尝试更改 COMP 引脚电容器、尝试在 HSP 和 HSN 引脚上添加滤波器-似乎没有什么会对抖动产生太大的影响。 我看到的唯一减少抖动的方法是移除 DAC、将电流注入 CSH 引脚、并在那里放置一个电阻器。 我是否正确地假设此抖动是由注入电流(或一般在 CSH 上)中的噪声引起的? 如果是-是否可以尝试使用电容器对 CSH 进行滤波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想查看是否有用、也可以通过增大 COMP 电容器来降低带宽。 但是、可以使用一些电容旁路 CSH。

    此致、

    克林特