This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:如果星型连接之前负载为200mA、则输出为1.6V

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688098/tps61099-if-200ma-load-before-star-up-the-output-is-1-6v

器件型号:TPS61099

尊敬的 TI 工程师:
  我的客户使用 TPS610995将3.0V 升压至3.6V。 当星形负载为0mA 或轻负载时、输出为3.6V;如果星形负载之前有200mA 的负载、 则当输入为3.0V 时、输出仅为1.6V。

因此、当星型上升之前有200mA 或更高的负载时、如何使输出正常?原理图 设计是否存在问题? 谢谢!

  原理图如下所示、R42、R41、R74为 NC、C26、C32、C33为 NC。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是该器件的正常行为。 因为它需要限制输出电流以实现短路保护。
    我想客户使用电子负载来测量行为。 但是、实际负载不会用作电子负载。 实际负载通常仅在输出电压就绪后才有效。 因此、实际负载不会出现该问题。

    大多数具有短路保护功能的升压转换器具有类似的行为。 我们在实际应用中没有发现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀:
    谢谢!