This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:钳位电容器上的交流电压?

Guru**** 2576845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687979/ucc28780-ac-voltage-on-clamp-capacitor

器件型号:UCC28780

我现在要回到这个设计、在稍微中断之后。  我使用 的是 sluc644中提供的 Mathcad 工作表。

我要为钳位电容器 CLAMP 选择一个电容器。  在 sluc644的第一个工作表中复制了一篇 ACF 电源设计文章、该文章似乎表示 Cclamp 上的电压在 N * Vout 和-N * Vout 之间的开关周期内变化(其中 N 是变压器匝数比)。

是这样吗?  在开关频率下、我是否可以期望 Cclamp 上的 RMS 电压大约为(N * Vout)/sqrt (2)?  在我的设计中、这在300kHz 时约为100Vrms、我找不到 甚至接近此值的电容器。

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、我错误地阅读了设计文章。 Cclamp 上的 pk-pk 电压不是2 * N * Vout、但在不知道计时间隔和组件值的情况下、仍然不清楚 Cclamp 上的交流电压是多少。
    那么、要重新表述这个问题、是否有一种估算 CLAMP 上交流电压的简单方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Barrere:

    欢迎回来!!
    我想您在这里的问题是、确定适合您的钳位的规格是什么?
    无需在钳位上使用交流电规格、您只需在此处考虑直流电。
    例如、在 UCC28780EVM-002中。 我们使用250Vdc 作为 Cclamp 的规范

    希望这能回答你的问题。
    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Kevin。  我链接的设计文章中的图4b 最初显示了仿真中跨 CLAMP 的交流电和显著电流。  设计说明第一部分中的公式也表示交流电压。  在300kHz 左右时、即使是我发现的最佳薄膜电容器和陶瓷电容器也仅适用于10V 左右的交流电压。  因此、我想知道我可以在整个钳位上期望什么样的交流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerrit、您好!

    我认为将其可视化的最佳方法是将钳位电容器上的电压视为具有小型交流分量的较大直流电平。 在稳定状态下、直流电平是反射的输出电压 NVO。 叠加在该直流电平上的交流"纹波"来自通过它的 L-C 谐振电流。 实际上、该电流始于 LR (和 Lm)中的峰值初级电流、并在开关周期的退磁阶段与 C_CLAMP 正弦振铃。 假设这样、您可以估计峰值交流电压为= ILR * Z3、其中 Z3 = sqrt (LR/C_CLAMP)以使用文章的命名规则。

    从该公式可以看出、随着 C_CLAMP 增大、峰间交流电压变得更小(对于给定的漏电感 LR)。
    在典型的实践中、反射电压往往下降到80 ~ 100V 左右、而叠加的交流电压可能大约为10Vpkpk 左右。 这些不是硬性和快速数字、并且会因应用而异(固定的、单个 Vout 与多级 USB2.0 Vout 范围)。

    钳位电容器的高频交流电压额定值实际上源自其在某个频率下的均方根电流承载能力、并转换为交流电压以用于规范目的。 由于 C_CLAMP 两端的电压严格来说不是正弦波、而是开关周期的正弦段、后跟直流段。 因此、最好确定流经电容器的最大均方根电流并调整电容器大小、以可靠地承载此电流。 一些陶瓷电容器制造商(Murata 和 Kemet、可能还有其他公司)提供在线仿真程序、以便在您希望使用它们的条件下(或接近)对其产品进行特性描述。 Mathcad 程序将估算钳位电容 rms 电流。 用户可以使用仿真程序来验证电容器的选择是否适合该电流。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Ulrich 的出色、完整的回复。  这是对这种情况的完美解释、我可以处理这种情况。

    此致、

    Gerrit