This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:TPS4H000-Q1:开路负载检测上拉电阻器

Guru**** 2476895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688482/tps4h000-q1-tps4h000-q1-open-load-detection-pull-up-resistor

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!
在一个新项目中、我使用芯片 TPS4H000-Q1来驱动3个 LED 灯、每个灯的功率为3、8W。
在演示中、在电路中、可以使用外部上拉来检查开路负载情况、如数据表(SLVSD73A、在 section8.3.6.2.2)中所述、我使用了18k 电阻器、 但有大量电流流经负载、因此 LED 灯显示的是小灯、这不是很好。
如何在不删除此测试的情况下解决此问题? 即使建议的最大值为20k、也可以增大电阻器值吗?

我等待你的答复
谢谢、致以诚挚的问候
Eng. Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于关断状态下的开路负载检测、FET 两端的电压应小于2.6V。 该电压也在上拉电阻器 RPU 上(RPU 和 FET 并联)。 关断状态灌电流 I (ol、off)= 75uA 最大值 在关闭状态下、RPU 两端的压降为 RPU x I (ol、off)。 该电压应小于2.6V。 这样可得出最大 RPU = 2.6V/75uA = 34.6K。

    如果 LED 仍然显示带有34K 电阻器的小灯、则建议使用与 RPU 串联的开关。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mahmoud:
    首先、感谢您的回复。

    但是:
    1) 1)您为 RPU 公式编写了34.6k 的结果。 但在数据表中、建议值为20k。 但我找不到该电阻器的限值、例如 RPU 的最大值。 我使用18k。 但哪一项是最佳限制?= 34.6k?
    2)是的、我想使用小型外部 MOSFET 连接或断开所有输出的 RUP、但这会增加 BOM 并需要额外的 MCU 引脚。 好的解决方案是使用一个实际的 N.C.引脚来连接所有 RPU、并且在内部将该引脚连接到 Vs、此时诊断被启用... 您对此解决方案有何看法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)数据表中的20K 是一个典型值、适用于任何应用。 如果电源电压高于13.5V、灌电流可能更高、并导致电阻器上的压降更高。 34K 适用于12V 应用。
    2) 2)这是一个好主意、但需要对内部设计进行更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 34k 适用于12V 系统、我认为20k 适用于更低的系统电压... 否则电流会更大。
    2) 2)是的、我知道... 但是...为什么以前没有考虑过呢? 我不是天才 but...in 我认为这是一项基本功能...

    无论如何、感谢您的有用回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、
    I (ol、off)灌电流较高的电压。 因此、需要较低值的上拉电阻器来保持 VDS (OFF)< 2.6V。 希望这能回答你的问题。
    此致