This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610已充满电指示灯亮起问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688491/bq24610-bq24610-charged-fully-indicator-light-turn-on-issue

器件型号:BQ24610

BQ24610已充满电指示灯亮起问题:

当固定 BAT 充电电流(2.3A)、上升调节电压( 例如:22.3A) /上升预充电电流(例如:200mA)时,充满电的指示灯  将提前?打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解您的问题。

    请参阅数据表第22页的表2。  

    充电完成意味着电池电压已达到调节电压、并且充电电流逐渐达到终止电流。

    如果在充电处于 CC 模式时增加电池稳压电压设置、则不会导致终止。 IC 应继续充电。  

    如果增大预充电电流、则终止电流阈值也会增大。  

    在更改预充电电流之前、请确保调节电压增加。 如果电压调节电压降低、则根据电池电压、您可能进入 CV 模式、电流将开始逐渐减小。 当您增加预充电电流时、终止电流将相应增加、因此可能会终止充电。