This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:未插入电池时、VSYS 输出0.9V、而不是3.5V 或4.35V。

Guru**** 2476915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688303/bq24250-vsys-outputs-0-9v-rather-than-3-5v-or-4-35v-when-no-battery-is-plugged

器件型号:BQ24250

尊敬的所有人:

我发出一个奇怪的行为。 假设您没有连接任何电池、但插入了主电源(例如5V)、VSYS 将是 Vsysmin (3.5V)或 Vbatreg+3.5%(4.35V)。

我的情况并非如此。 在我的板上、VSYS = 0、9V。

重点是 、当 仅连接主电源且没有电池时、bq24250提供 VSYs=0.9V。。 该电压只是一个基准电压、因为如果我将一个负载连接到0.9V、VSYS 会快速下降至0V、并且不会向负载提供电流。

是否需要此行为?  当 bq24250仅连接主电源时、我应该怎么做才能获得3.5V 或4.35V电压?

我的原理图是下面的 fone:

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在独立模式还是主机控制模式下运行? 如果处于独立模式、R2是否真的为0欧姆? 如果是这样、则输入电流限制被减少至0A、并且转换器将无法在 SYS 上提供输出。 EN1和 EN2的电压是多少? 如果两者均为高电平、则 IC 处于 HiZ 状态、并且将无法在 SYS 上提供输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    目前、我们处于独立状态。

    R2为0欧姆、是的、但数据表显示、如果引脚23 Vdmp 短接至 GND、则 Vdpm 将为默认值、即4.68V。

    EN1被上拉、EN2被下拉、所以我们有一个配置"由 ILIM 进行外部编程(高达2.0A)"。

    插入电池后、芯片工作正常。 它以所需的电流充电、当电池被移除时、系统由主输入供电。 问题在于首次上电时、仅存在主电源、没有任何电池插入。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是负载 SYS?  您能否发送 IN、SW、SYS 和 REGN 的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSYS 的 conversión 由调制解调器 SoC 和 LDO 组成、后者在 VSYS 至3V3之间执行 μ A 运算。

    我无法在示波器中监控这4个通道、但我测量了以下结果:

    - Vin = 5V、非常稳定(来自实验室电源)。

    - VSW =我无法访问该信号。

    - VSYS = 0.9V。

    什么是 REGN?

    测量该信号的目的是什么? 正如我之前所说、当插入电池时、它工作正常、因此直流/直流转换器有时工作正常...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接电池后、它可能会补充 SYS 上的负载。  SYS 上的负载是否可能高于您的想象?  即使源的输出显示为5V、  VBUS 引脚的电压也是多少?   我需要知道这些引脚上的电压、以告诉您器件是如何工作的(即输入电流限制、VINDPM 等)。  或者、如果您可以提供 I2C 寄存器设置、我可能能够调试问题。