This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:通过次级整流器二极管的续流周期电流。

Guru**** 2572065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688391/ucc28950-free-wheeling-period-current-through-secondary-rectifier-diodes

器件型号:UCC28950

你好

方程式14中找到。 QE 和 QF 均导通时的循环电流计算。 那么、这是如何实现的? 两个 MOSFET 是否承载相同的电流? 为什么图2中显示了承载负电流的示例、其幅度非常小?

关于相同的续流时间、请参阅 TI.com/powertopologies 第18章。 相移全桥接转换器、第188页。 为什么这两个二极管在续流期间都没有导通? 这些整流器二极管在续流周期中的行为如何?

特别是,(不使用同步整流)在只有顶部两 个 MOSFET 开关打开的情况下,了解次级二极管的运行情况。  

感谢您的参与

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samrat

    整流器(无论是 SR 还是二极管)承载的电流相等、但时间不同、具体取决于变压器电压。 公式中的因子 Dmax/2会考虑这一点。 最大值是在初级侧测量的 Ton/T。 次级绕组交替导通、因此每个绕组都能看到 Dmax/2。

    只有在使用同步整流器时、标有 Delta (Iout)/2的负电流才会出现。 此时、两个 SR 都处于开启状态。 在之前的 Ton 间隔期间、输出电感器电流将一直在两个中心抽头的次级绕组中的一个中流动、而另一个次级绕组没有电流。 在续流间隔期间、随着电感器向输出端提供电流、输出电感器电流减小。 但是、由于两个 SR 都导通且初级 MOSFET 短路、因此没有电压可用于将电感器电流从一个次级驱动到另一个次级。 结果是电流不对称地在变压器次级中流动。 但是、如果您使用 SR、 输出电感器电流的变化在两个次级绕组中均匀流动-一个次级电流从零开始变为负电流另一个次级电流从高值开始并以比在另一个绕组中没有负电流更慢的速率降低。

    如果使用二极管整流、则该负电流不会流动-二极管会阻止负电流流动。 续流间隔开始时的电流处于两个次级绕组中的一个、并且没有电压强制电流平均共享。 电感器电流的变化仅在一个二极管中流动、因为它不能作为负电流在另一个二极管中流动。

    以上全部仅适用于中心抽头的辅助-

    希望这一点很清楚

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    了解同步整流情况下的电流将不对称这一事实。 但是、正如您所说的"续流间隔开始时的电流位于两个次级中的一个中、并且没有电压来强制其平等共享"、二极管整流情况就会发生。

    电感器电压是否不可用?

    考虑到这一点,在续流周期中,输出电感电压现在反向,并且正在提供负载。电流在下降,但不是
    负电感器电压导致两个二极管正向偏置? 当两个二极管都导通时、为什么在续流期间电流仅流入其中一个次级二极管?

    ''由于两个 SR 都导通且初级 MOSFET 短路、因此没有电压可用于将电感器电流从一个次级驱动到另一个次级。'' 它是否也适用于二极管?

    感谢 Colin 的期待

    Samrat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Samrat

    在续流间隔期间、变压器次级侧上没有电压、因为变压器的初级侧由两个高侧 MOSFET 或两个低侧 MOSFET 短路。 电感器电压由整流器钳制到输出电压。 对于二极管整流情况-正确的是、这两个二极管最初都是正向偏置的、但区别在于、在续流间隔开始时、其中一个二极管开始执行满电感电流、另一个二极管在零电流时开始。 随着续流间隔的推移、最初承载电感器电流的二极管会随着电感器电流的降低而电流减小。 另一个二极管中的电流会尝试减小、但其起点为0A、并会反向偏置。
    其中我说"由于两个 SR 都导通、并且初级由顶部或底部的 MOSFET 短路、因此没有电压可用于将电感器电流从一个次级驱动到另一个次级。" 它是否也适用于二极管?
    我指的是初级 MOSFET -评论适用于二极管和 SR 整流。

    如果您向我发送电子邮件、我可以向您发送一份演示文稿、其中(我希望)的解释比我在这里所能做的更好。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Colin

    我已将我的电子邮件 ID 弄乱了。 很高兴能进行该演示。

    是的、我理解"是"!!

    感谢您的支持
    Samrat