This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1原理图

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688456/tps1h100-q1-tps1h100-q1-schematics

器件型号:TPS1H100-Q1

您好、先生、.e2e.ti.com/.../04_5F00_Sensor_5F00_Power.pdf

客户询问 TPS1H100-Q1是否有波纹条件

正常工作电流~0.25A
电流限制= 0.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    原理图看起来正常。 以下是我的评论:
    1-二极管 D401正向电压在任何情况下都应小于0.6V
    2:电流限制设置应大于500mA、以满足20%的精度。 300mA 电流限制精度不在器件规格范围内

    此致