This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:校准时间

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687260/tps56221-calibration-time

器件型号:TPS56221

你(们)好

我的客户有疑问。

因为客户非常匆忙、我希望尽快发表评论。

TPS 56221的校准时间(1.9ms)最长有多长时间?
如果可能、请告诉我 EN / SS 上升后、您是否有最大时间下降至0.4V。
如果不是、请告诉我您应该使用的最大裕度是多少。
客户需要确切了解以适应负载的负载上升时间要求。

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    T.
    我怀疑我们是否有这方面的任何特性数据、但我今天稍后将介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    T.
    我已检查、我们没有任何其他数据。