This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:OC、OV 故障响应时间和应用问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688296/tps24720-oc-ov-fault-response-time-and-application-questions

器件型号:TPS24720

您好!

我的客户针对 TPS24720提出了以下问题。 请帮助。

  过流保护响应时间如何?  最短响应时间是多少? 如果锁扣、如何释放?

过压保护响应时间如何? 最短响应时间是多少? 如果锁扣、如何释放?

3.它是否可以检测低于2.5V 的其他电源轨,如 Vcore 1.0V,然后仍具有 OV 功能?

 

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    1A>该器件允许在计时器引脚上设置故障计时器的过流。 计时器到期后、它会在5us (典型值)内关断栅极。
    需要在 EN、ENSD 或 VCC 上进行复位以重新启动器件。

    2a>OVP 具有1.2us 抗尖峰脉冲时间、在检测到之后、通常需要5us 关闭外部 FET。 当输入端的 OVP 故障被清除时、器件自动运行。

    您能详细说明一下您的最后一个问题。
    此外、请分享应用要求和系统规格。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    它是否可用于检测低于2.5V 的其他电源轨、例如 Vcore 1.0V、然后通过将 Vin (Vcore 1.0V)和 Vcc (2.5V~18V)相分离来仍然具有 OV 功能?

    此致、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    不可能这样使用。 SENSE、SET 引脚所需的最小电压为2.5V。

    此致、
    Rakesh