This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:RFB 值计算

Guru**** 2604495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688002/lm2611-rfb-value-calculations

器件型号:LM2611

您好!

2件事:

1.是否有任何工具(如 webench)可以 使用我已经输入到电路中的值来轻松检查/仿真 LM2611A?

2.我在数据表中看不到任何用于计算反馈电阻器的简单公式。 有人吗?

下面是原理图- 12V 输入和-6V 输出电路。

请向我建议上述电路中需要的任何更改。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    现在、我们没有用于 LM2611的任何仿真工具。
    请参阅数据表的8.2.1.2部分以计算反馈电阻器。

    对此,
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是否有任何 Excel 工作表来验证这些值?

    请提供您对上述帖子所附电路的反馈。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    此器件没有快速计算 Excel 工具。
    您能告诉我负载电流、输入电压范围信息吗? 该 Cuk 转换器的应用是什么?

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    如原理图所示、输入电压为12VDC、所需输出电压为-6V。 最大电流要求为100mA
    这用于 LCD (DT070BTFT-PTS1) VGL 电源。

    谢谢、此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    您的原理图看起来不错。 您可以使用功率级设计器工具进行基本仿真: www.ti.com/.../POWERSTAGE-DESIGNER
    请参阅数据表的8.2.4部分、这是一个12V 至-5V 的应用。

    此致、
    Zack