This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688474/lm3481-lm3481

器件型号:LM3481

您好!

请查看随附的 LM3481辅助电源设计。

我以前从未使用过 SEPIC 转换器、因此请仔细检查原理图并尽早给我评论。

以下是我的设计规格:

I/P 电压:21V-30V

O/P 电压:24V

电流:2A

注:根据该设计创建的内容,我已遵循了 TI webench 电源设计器  

  • 在 webench 的电流原理图中、有一个耦合电感器150UH 、这是一个大尺寸、请建议我用小电感值替代这个电感器。
  • 我已经介绍了几个设计应用手册、根据该设计计算、电感值将达到12UH 耦合电感。
  • 在 webench 中、开关频率为554KHZ。
  • 因此、对于电感计算、我考虑使用554KHZ。(占空比为54%)。
  •  e2e.ti.com/.../Auxillary-power-supply-design-for-TI-review.pdf 还在考虑占空比时、哪个占空比需要考虑最小或最大占空比? 如果您在计算时必须考虑最小占空比最大输入电压、请注意事项

   并假设您考虑的最大占空比是否需要考虑最小输入电压。 因此,请给我一些信息。

  • 在输出侧、我考虑了一个电解电容器。是否需要另外两个电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    10uH 至15uH 左右的耦合电感器应该会产生良好的结果。 对于应用、这将使纹波比约为50%、这是磁性铜损耗和交流损耗之间的良好折衷。 对于下面的注释、我假设选择的电感器为10uH、工作频率为550kHz。

    峰值电流约为7.5A
    2.电流感应电阻器(R60)需要约为12m Ω。 它们也应该是 ISEN 引脚和 R140之间的电阻器或~500欧姆。 这将增加斜率补偿、从而减少次谐波振荡。
    3、交流电容(C272)应约为3.3 μ F。 电容器上的 RMS 额定值应大于2.3A。
    输出电容:请将其增加至100uF。 这将有助于负载的瞬态响应和控制环路稳定性。
    环路补偿看起来正常。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    -Garrett