This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:GPIO 扩展

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686677/bq76pl455a-q1-gpio-extension

器件型号:BQ76PL455A-Q1

大家好、

我们有一个应用需要考虑、它可以从8到的 GPIO 扩展中受益
大约16路输出。 是否可以使用未使用的平衡输出? 我不是
确定将其参考为接地的最佳方法、因为这是一种电平位移拓扑。

否则、我只会看到剩下两个选项:
a.)使用连接到常规 GPIO 块的某种端口扩展器。
b.)将具有多个堆栈的设计转换为仅 CAN 总线、而协议将是如此
   执行 TI 特定的命令结构以及要处理的其他自定义命令
   更大的 GPIO 空间。

谢谢、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johannes、您好!

    不建议使用 EQ 引脚。 您可以将 EQ (n)引脚视为 SNS (N)和 SNS (N-1)之间的开关、因此您将得到一些模仿电池电压的东西、并且 EQ16的电势将高于 EQ15。 我建议使用选项1。 我认为即使是去复用也可以工作-您可以使用1个 GPIO 作为信号、使用其他 GPIO 来控制多路复用器。 这种情况的变体可能是最好的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的建议、我将介绍 GPIO 多路信号分离器。

    我计划进行实验设置、其中电池组中的每个串行电池块都连接到 N 沟道 MOSFET 半桥。
    这样、就可以实现一次快速充电和快速平衡、即在整个过程中启动充电周期
    电池组。 然后、顶部和底部开关将打开。 一旦单节电池达到4.2V、
    BQ79PL455上的附加控制器可以通过子串或另一个子串重新配置电源路径
    电池偶数。 其背后的理念是在每个充电周期后实现100%平衡的电池组、而不会浪费能量
    电流。

    如果这个想法是可行的、我不会使用芯片提供的任何常规平衡通道。

    此致、
    Jo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的建议、我将介绍 GPIO 多路信号分离器。

    我计划进行实验设置、其中电池组中的每个串行电池块都连接到 N 沟道 MOSFET 半桥。
    这样、就可以实现一次快速充电和快速平衡、即在整个过程中启动充电周期
    电池组。 然后、顶部和底部开关将打开。 一旦单节电池达到4.2V、
    BQ79PL455上的附加控制器可以通过子串或另一个子串重新配置电源路径
    电池偶数。 其背后的理念是在每个充电周期后实现100%平衡的电池组、而不会浪费能量
    电流。

    如果这个想法是可行的、我不会使用芯片提供的任何常规平衡通道。

    此致、
    Jo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣! 祝您好运-我希望一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    图像上载不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     在简化系统下面,未显示保护电路等: