This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:TPS25926#39;s EN 引脚#39;s VIH 和 VIL

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688424/tps25926-tps25926-s-en-pin-s-vih-and-vil

器件型号:TPS25926

 TPS25926x EN 引脚的最小 VIH 是多少 ?     2伏?

 TPS25926x EN 引脚的最大 VIL 是多少?   0.8伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    最小 VIH 应为>1.44V、最大 VIL 应为<1.32V

    此致、
    Rakesh