This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:选择功率限制 PLIM

Guru**** 2924250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687383/tps2492-choose-the-power-limit-plim

器件型号:TPS2492

如何理解 TPS2492数据表第22页上的 PLIM 计算?

3.选择功率限制 PLIM 和 PROG 电阻器、R4和 R5 M1在加电或输出短路期间会消耗大量功率。 功率限制、PLIM 应设置为
防止 M1裸片温度超过短期最大温度 TJ (Max2)。 短期 TJ (Max2)可设置为高达150°C (在 FET 数据表中指定)、同时仍为典型制造商的175°C 额定电压留出足够的裕度 R4和 R5电阻器设置 VPROG、对 FET 功率耗散进行编程。 RθJA 我们在上面选择的器件、RθCA Ω 为10°C/W、RθJC Ω 为0.2°C/W、°Ω 为9.8 C/W。 可按如下方式估算 PLIM:

其中 RθCA Ω 是 M1加上 PCB 外壳至环境热阻、RθJC Ω 是 M1结至外壳热阻、RDSON 是最高工作温度下的 M1通道电阻、系数0.7考虑了恒定功率引擎的容差。 在本例中、我们知道功率限制小于 ILIMIT x VIN、该功率限制将控制短路期间的运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    感谢您的支持!
    我很快会回来的。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    由于功率 FET 使用 PCB 面积作为散热器、因此公式9使用 RθJA = RθJC + RθCA 进行计算、而不是 RθJA Ω。 较低的值 RθJC 有助于有效地吸收由瞬态功率耗散产生的热量。
    您可以将其视为 Tj = TA + PLIM* RθJC + PSS* RθCA、其中 PSS=稳态功耗= I_laod * I_LOAD * Rdson
    此外、公式9使用30%的降额来计算安全裕度。
    有关 热指标的更多信息、请访问 www.ti.com/.../spra953c.pdf。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。 这很有帮助。