This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:功率限制

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687371/tps2492-power-limit

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS24751

TPS2492通过 VOUT-VSENSE 测量外部 FET Vds、通过 VSENSE-VCC 测量 RSENSE 两端的电压。

在不了解 RSENSE 的情况下、TPS2492如何确定外部 FET 上的功率耗散以施加功率限制?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    我将很快就此问题与您联系。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    您能否分享您的目标设计规格?

    为了便于使用、数据表中的功能方框图和最终计算表达式保持简单。
    很高兴看到您对控制环路详细信息的关注。 我建议查看 TPS24751数据表中的图34、该器件还使用相同的控制方法。 如图34所示、感应电压施加到 RSET 上并降低负载电流、该电流强制通过 Rimon 并用于控制。 因此、实际值对于环路控制不重要。 Rimon/Rset 之比很重要。

    对于 TPS2492器件、Rimon 和 Rset 都是内部且固定的。 如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。

    此外、我还看一下功率限制公式、VPROG = PLIM/(10 x ILIM)、

    RSENSE 出现在 PLIM 和 ILIM 计算中、并在上面的公式中被消除。