This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62748:在检查我的设计中的稳压器电路时需要帮助

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051, TPS62748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688358/tps62748-need-help-in-checking-voltage-regulator-circuit-in-my-design

器件型号:TPS62748
主题中讨论的其他器件:TPS63051

我 在设计中使用 TI TPS62748、TPS63051稳压器。 我需要帮助以检查我是否正确设计了它。 我更喜欢私人消息。 谢谢。

BR

pragma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    当然、您可以通过私人邮件将您的设计发送给我、以便快速检查。 D/S 应用部分和 Webench 是进行设计的其他优秀工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我刚刚将设计发送给您的私人消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    组件值均不正确。 看起来、电感器、输入电容器、输出电容器等仅使用默认值

    此外、ILIM0/1引脚必须端接。 将它们连接到 Vin 以获得最大输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    Chris:也必须端接 ILIM0/1引脚。 将它们连接到 Vin 以获得最大输出电流。

    pragma:完成

    Chris:组件值都不正确。 看起来、电感器、输入电容器、输出电容器等仅使用默认值

    pragma:值应该是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们必须为设计添加射频旁路电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    您是如何选择这些 L 和 C 值的? 请阅读每个 D/S 并使用其中显示的值。

    然后、我可以重新检查您的原理图。 您也可以使用 Webench 为您提供完整的原理图和 BOM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我已进行更改并向您发送了更新的原理图。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的更新原理图遵循这些器件的推荐设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    感谢您的确认。