This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65280:如何获取2A PN?

Guru**** 2610735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688258/tps65280-how-can-we-get-the-2a-pn

器件型号:TPS65280

降级:

我们可以从数据表中获取以下信息:

如何获得2A PN?

非常感谢!

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Lian

    如果希望通过修整选项更改电流限制、TI 需要为其创建新的器件型号。
    通常、典型值(1.2A)就足够了、为什么需要将其更改为2A?
    BTW、不建议更改它。