This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:VOUT 接地短路情况下的电流限制

Guru**** 2611365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688145/tps7b7701-q1-current-limit-in-case-of-vout-short-to-ground

器件型号:TPS7B7701-Q1

大家好

如果我们问 TPS7B7701-Q1、您会介意吗?

 VOUT 接地短路时的电流限制是多少?
它是否与"VO in regulation " 0~300mA 相同?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    该器件允许用户通过调节精度为+/- 8%的限流电阻器来设置电流限制。 当 LIMx 接地短路时、内部电流限制为340mA (最小值)和550mA (最大值)。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我想 Hirotaka 想知道、即使 Vout 一直降至0V、电流限制(由 RLIM 配置)也能按预期工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai San

    是的、您回答正确。

    我们想知道 Vout=0V (短路条件)的情况。

    此致,

     大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    我已在工作台上验证过它。 当您限制通过电阻器的电流限制时、当 Vout 短接至接地时、限制仍然存在。 例如、ILIM 上的820欧姆电阻器可将电流限制限制为300mA (整个温度范围内为+/-8%)。 当器件的输出接地短路时、器件的电流限制仍为300mA。 如果 ILIM 对地短路、在室内、电流限制可能会高达450mA。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San

    感谢您的回复!

    好的、我们明白了。

     大田松本