This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907输入范围

Guru**** 2609795 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687240/lp5907-lp5907-input-range

器件型号:LP5907

1 哪些因素决定了器件建议的输入电压范围、如果该范围略低于数据表建议值、则影响?

2 哪些 因素决定了器件建议的输入和输出电容器范围? 我能否从 数据表?的功能方框图中得出该范围

参考数据表:

输入电压范围:2.2V 至5.5V

与1 μ F μF 输入和输出电容器一起工作时保持稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,伊斯天。

    您是指数据表中的输入电压建议?

    考虑到输入和输出电容、数据表已经包含非常详细的信息。 您缺少哪些信息?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、

    输入电压范围通常由多个因素决定。 例如、器件使用的过程、使用的设计结构以及与负载和 Vout 电压对应的压降值。 器件已经在建议的条件下进行了测试和验证。 在建议条件之外使用的器件可能存在潜在问题。

    输入和输出电容器对于稳定性相关问题发挥着重要作用。 这是 LDO 数据表中将始终讨论的主题之一。 正如 Kai 建议的那样、LP5907数据表中已经讨论了输入和输出电容。 功能图仅用于演示目的、您无法仅根据图确定所需的输入和输出。

    如果您对器件本身有更具体的问题、我将能够提供更多帮助。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我只想了解有关此芯片的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason,

    感谢您的详细解释、我是一名新成员、只想了解有关 LDO 的更多信息。 尤其是它如何实现这些功能。 如果我遇到更详细的问题、我一定会与您联系。

    此致、
    伊斯天元
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、

    听起来不错。 我们随时为您提供帮助。

    此致、
    Jason Song