This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24155:是否可以将3.3V 用于 I2C 电压。

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688160/bq24155-is-it-possible-to-use-3-3v-for-i2c-voltage

器件型号:BQ24155

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ24155、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想对 I2C (SCL、SDA)电压使用3.3V 电压。

同时、电气技术规格的测试条件规定为1.8V 或0V。

是否可以使用3.3V 电压?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    是的、I2C 上的3.3V 上拉电阻正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享这一点。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一