This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:电流监控器未运行

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688417/lm25117-current-monitor-not-running

器件型号:LM25117
主题中讨论的其他器件: LM5117

我有一个使用 LM25117的实现方案、它在 Vout = 3.3V 时运行连续导通模式

负载为2A 时、电流监视器输出实际上处于零电平。

负载为2.86A 时、电流监视器输出会生成突发脉冲-请参阅下图

负载为3.66A 时、电流监控器输出会生成一个直流电平、顶部有一个高振幅交流分量-请参阅下面的第二幅图像

[1] CM 不产生与2A 负载成比例的输出电压的原因是什么?

[2]是否存在 CM 未启用的情况(通过设计或操作)

[3] CM 的运行是否依赖于任何其他子系统的组件选择?

[4]可以检查哪些其他元件来验证 CM 子电路的工作情况?

此致、

奥斯卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我会将您的问题转交给负责的工程师。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流监控器(CM)引脚要求将 LM5117配置为 FPWM 模式。 请确保 DEMB 引脚被拉高。

    CM 取决于以下各项

    输出电流
    2. RS 值
    3.电流感测增益(AS)

    第3点。 高于(AS)通常为10、除非 CS 和 CSG 引脚上有电流感应滤波电阻器?

    这些点反映在数据表中、请参阅公式14。

    希望这对您有所帮助?


    David。