This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:是否对 RESET_IN 有任何要求?

Guru**** 2589720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688342/tps659039-q1-is-there-any-requirement-about-reset_in

器件型号:TPS659039-Q1

降级:

对于 RESET_IN 是否有任何要求?

电源正常后、RESET_IN 更改高电平的时间是多久?

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    RESET_IN 位于 VRTC 域上、因此只需在 VRTC 启动后进行设置。 由于 VTC 通过 VCC 自动启用、因此这意味着在 VCC > 2.0V 后、RESET_IN 应设置为高电平。 除此之外、没有任何要求。 但请注意、在 VCC > VSYS_HI (取决于 OTP、但通常为3.1V)之前、不会启用 PMIC。

    默认情况下、POWERGOOD 仅监控 SMPS12、因此一旦 SMPS12在电源序列中完全斜升、它将被设置为高电平。

    此致、
    Karl