This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:如何永久设置电池参数、如容量、能量?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688110/bq27441-g1-how-to-permamently-set-the-battery-parameter-like-capacity-energy

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

我们的设计已成功地封装了电量监测计芯片 BQ27441-G1A。 芯片看起来正常工作、但我们遇到了设置电池参数的问题。

如您所知、在正常运行中、只需针对特定类型的电池修改四个参数、即电池容量、温度、终止电压和锥形电流。

我们的电池是18650、由 LG INR18650制造、2500mAh/3.6V。 我尝试通过 bqStudio (EV2300)更改数据存储器中的上述四个参数。 但是、一旦芯片断电、修订后的数据将恢复为默认值、即1340mAh。

我还尝试生成黄金映像并将其刻录到芯片中。 同一问题。 即使芯片断电、是否仍要永久修改参数?

谢谢。

Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、
    此监测计是 ROM 监测计、这意味着它没有非易失性存储器。 您的主机需要有 NVM 来存储监测计中的数据、以便在断电时可以在加电时重新加载监测计上的数据。 有关如何执行此操作的详细信息、请参阅 bq27421监测计的快速入门指南、该监测计是一款类似的器件。

    如果您的主机没有此类配置、我建议您将器件切换为基于闪存的监测计(如 bq27520)或使用 OTP (如 bq27411)进行监测

    谢谢
    Onyx