This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:放电后未设置 Qmax 和 OCV

Guru**** 2474150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687142/bq34z100-g1-qmax-and-ocv-taken-not-getting-set-after-discharge

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我们正在我的应用中使用 BQ34z100-G1芯片。

我们之前已使用 GPCTools 将电池认证为 Chem ID 0808、最大偏差为11.04%。

在一个成功的充电周期后、我们已经以接近 C/5的速率执行了一个放电周期。

问题:经过漫长的放松时间后,OCVTAKEN 未更新。 因此、我们不会获得有效的 SOH 更新。

在我们测试的其他周期和其他电池上也发生了同样的情况。

您能否检查随附的日志文件和 gg.csv 文件并提供  说明?

提前感谢您!e2e.ti.com/.../bat12-cycle-_2800_05_2D00_03_2D00_2018_2900_.zip

附件是 gg.csv 文件和数据日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、在放电放松期间未采用 OCV、因为它仍处于放电模式。 (DSG 位设置为1)
    在 gg.csv 文件中、DSG 休息时间设置为1、800秒。 您会将其更改为60秒吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将对其进行更改、并在这里进行跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与。 如果您收到此消息、您能否简要描述"DSG 休息时间"? Ap括 号我误解了如何使用该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DSG Relax Time 表示放电放松超时。当放电停止(电流<退出电流)时、器件将退出放电模式并在该时间过后进入 Relax 模式。 如果设置为1、800 (30分钟)、则在30分钟后进入放松模式。 通常、如果没有具体原因、我们建议将时间设置为60秒以下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊... 这说明了我的很多问题! 谢谢。