This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:负模拟调光模式建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688239/tps61193-negative-analog-dimming-mode-proposal

器件型号:TPS61193

大家好、

   如果您可以 在 我们的 TPS61193中使用负模拟调光模式焊接、这里有一个问题需要您的帮助和建议。  

  当增加调光电压时、输出 电流会减小。 RA 和 RB 可 根据输入模拟电压范围进行设置。

此致、

Albert Lee.e2e.ti.com/.../Negative-analogue-dimming-mode05102018.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    理论上、它可以工作、因为 TPS61193不断监控 RISET 引脚以确定输出电流。
    但是、我们不能建议这样做、因为器件设计不是出于这一目的、并且没有针对这种情况进行验证/测试。
    另一个潜在问题是直流调光电压中的任何噪声都将极大地影响输出电流。 由于您将在 RISET 引脚上使用~2.3V 的相当低的电压、因此电源上的任何噪声都会对电流产生很大影响。 此外、电流精度和分辨率也会受到影响。

    希望这对您有所帮助。