This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917EVM:有关 I2C 通信的问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687788/tps65917evm-question-about-i2c-communication

器件型号:TPS65917EVM

大家好、团队成员、

如果我想为 SMPS 进行 I2C 通信、

我是否应该使用上拉电阻器为 SCL 连接 J35、为 SDA 连接 J36?

如果是、是否必须使用上拉电阻器?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinwook、

    如果您希望使用外部微控制器进行 I2C 通信、我建议您使用 J7和 J10、它们直接连接到 PMIC。 但是、这些连接器连接到 J35和 J36、因此只要安装了 J7和 J10、就可以使用这些 J35/J36。

    I2C 是一个开漏接口、因此您始终需要一个上拉电阻器。 您可以使用板载上拉电阻器、也可以使用微控制器板上的上拉电阻器。


    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl、

    最后一个问题。

    我尝试使用 J35和 J 36、但它们具有默认跳线设置。
    我很好奇是否可以对其进行更改。 (将跳线断开并将 SDA、SCL 和接地端连接到 J35和 J36引脚)

    谢谢你。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinwook、

    是的、可以移除 J35和 J36跳线。 我假设您使用的是外部微控制器。 在这种情况下、将 SDA 和 SCL 引脚连接到 J35和 J36引脚2。 只需确保安装了 J7和 J10、以便将外部微控制器连接到 PMIC。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

    我想将微控制器直接连接到 J7和 J10、而不是 J35和 J36。

    但是、PIN2是什么意思?

    我看到 J7和 J10上都有2个引脚。

    我是否必须考虑哪一个引脚用于 SDA、哪一个引脚用于 J7内的接地?

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinwook、

    J7和 J10也将起作用。 您应该将微控制器连接到这些接头的引脚2。

    在原理图上、每个接头都有引脚标签、因此您可以判断电路板上的哪个引脚代表原理图中的每个引脚。 J7有两个标记为1和2的引脚。 在 EVM 的丝印上、引脚1旁边有一个"1"标签。 我只是说您应该将其连接到另一个引脚、因为 J7引脚2是到 PMIC I2C 引脚的直接连接。

    此致、
    Karl