This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:最大限度地减小静态电流

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688288/lm46002-minimizing-quiescent-current

器件型号:LM46002

我相信我已经"解决了"我的问题、方法是"发明" 一种方法来"调整"输出电压以跟踪输入电压、以及一种方法来感应流向 负载的双向电流、然后将两者合并。  合并的结果、正如我缩放的那样。 将 电芯电流拉/灌入隔离式输出以及非隔离式输出(这是我之前将输出连接在一起的所有模块之间的一根导线)隔离式输出和 UN_Isolated 输出均处于"电芯电压"、与内部基准无关、 但由于采用了"降压变压器"、因此非隔离式器具有更大的电流能力。  此外、在10伏至14.4伏的输入范围内、其输出为1/4 V IN。 而对于较高的输入电压、输出限制为3.6伏。 对于低于10/0伏的输入、电路将"断电" 以执行此操作、我添加了2个低电流 NPN 晶体管和7个电阻器以及一个低电流二极管。 二极管是最后一个添加的二极管、它允许输入电压高于14.4。 当我重新阅读我的初始帖子时、我对变压器次级侧电路的描述感到困惑。  以结束混乱。 功率 MOSFET 的栅极/源极由独立绕组驱动。 "电源"绕组"位于电源和电池之间、电池的另一端连接到漏极。  电池极性不得对体二极管进行正向偏置。

此致 Jerry。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    感谢您的更新。
    我们认为这已解决、我将继续并关闭该帖子。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brani、
    以某种方式、应该合并两个线程。
    此致
    Jerry