This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:LED 选项保持常亮

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671756/bq40z50-r2-led-option-to-remain-solid-on

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

 BQ40Z50-R2中的新功能是、设置 FC 位后、显示屏应停止闪烁、

但是设置-配置- LED 配置- LEDONFC 打开或关闭时、LED 都不会在充电完成后停止闪烁(FC 已设置)。

是否还有其他设置以使 LED 停止闪烁?

谢谢!

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Norbert、
    您的 LED FC 时间设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了0和15分钟。 没有成功...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以解决该问题?

    ´s 在设置 FC 位时 LED 指示灯停止亮起?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有找到解决问题的解决方案... 尽管 LEDONFC 已关闭、充电 LED 仍在闪烁。

    我们希望在两周内进行大规模生产、因此、是否有人可以帮助我找到正确的设置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dmax:

    我尝试了0、15和60分钟、LEDONFC 打开和关闭。
    未发生任何情况,LED´s 仍在闪烁,直至电流低于:电量监测->电流阈值->退出电流

    有什么建议吗?

    此致
    Norbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    您需要哪些信息来回答我的问题?

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dmax:

    仍在等待解决我的问题的答案...

    此致

    Norbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DER Dmax、

    也许同时我的问题会有答案吗?

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert、

    当我使用默认的.srec 在 EVM 上进行测试时,我无法重现您的问题。 我设置 LED 配置= 00d4 (LEDONFC = 0) 、以防止在 CUV 或 PF 模式下 LED 亮起。  当 GaugingStatus ()[TC]位置1时、我设置 FET 选项=20以强制 FET 关闭。  您是否会发布 gg 文件或.srec 文件以在工作台上进行测试?

    当设置 FC 位时、LED 在 监测 STATUS[LED]= 1时仍然亮起、然后在监测 STATUS[LED]= 0时、在几秒钟后熄灭。 您是否会检查计量状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nobert:

    请允许我关闭此问题、因为该问题不再发布。 如果仍有问题、请创建新问题。