This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:LM3549中 Vout 引脚的输出电流限制

Guru**** 2631435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688224/lm3549-output-current-limit-of-vout-pin-in-lm3549

器件型号:LM3549

大家好,我有一个 RGB LED,它需要1.5A 的总输出电流,每个 LED (R、B 和 G)需要不同的电压。 因此、我决定选择 LM3549作为驱动器 IC。 但问题是、IC 的最大输出电流为720mA、它是可以通过 Vout 输出的最大电流还是其他任何东西输出的最大电流? 我可以从此 IC 获得1.5A 总输出电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输出电流受每个通道的电流能力的限制。  这是720mA 的最大值。  每个通道都有自己的相位、因此器件在任何给定时间的最大输出电流都是720mA。  如果所有三个通道都设置为最大值、则降压/升压将在不同的时间(相1、相2、相3)驱动每个通道。

    谢谢

    特拉维斯