This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:最大限度地减小静态电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687604/lm46002-minimizing-quiescent-current

器件型号:LM46002

先生们:

首先、请允许我自我介绍一下。  我是一名退休 的飞利浦半导体现场应用工程师,在美国西北太平洋地区工作。 我目前居住在 Kucky 农村地区、正在建造一座新房子、拥有可观的太阳能备用能力。

我计划使用多个 LM46002、每节电池一个作为多节太阳能存储系统(16节 LiFePO4)的"均衡器" 、因此最小"待机"功耗的主题非常及时、但我还有其他几个问题。  我的概念是:将电感器替换为"反激式"变压器和 双向开关、从而 有效地转换为降压/升压操作形式 (开关只是一个功率 MOSFET、其源极连接到变压器次级侧、而栅极连接到另一侧、从而允许电流与电压交替同相和异相、最终非常适合用作 DAM 体二极管。  为了说明这一概念、假设变压器的初级侧和次级侧分别排列为三匝和二次侧并串联。  随着 Vout 上下移动、电池交替充电和放电、并且4到1占空比将 Vout 设置为单节电池上的电压。  这是一个库存脉冲工程变压器,具有21 μ H 初级和2次级,每个额定电流为2.2安培(PA 3855.005NL)。  电池模块都具有通用的输入电压、输出电压和接地。  它们可由变压器独立供电并保持"隔离"、也可由电池组或其中的某些部分供电(此变压器为4节电池)。  我的问题是关于反馈、我希望 Vout 可以成为 Vin 的一个定义小数、忽略或取消参考、如果我看不到三个选项:  调节至标称电池电压、调节至最大值(通过外部电源进行有用的电感器充电)或调节至允许的最小电池电压、从而通过向较弱的电池提供最大数量的"升压"来使"电池组"达到最大绝对值。  

您的想法?

。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    我在这种类型的应用方面没有太多经验、因此无法做出太多贡献。
    但是、有一种方法可以将输出电压调节到低于器件基准的值。 请参阅下面的链接
    www.ti.com/.../pmp9166

    但愿这对您有所帮助。
    此致
    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brent、
    感谢您的提示。 但是、在我的无知下、我混淆了这个网站、我对原始帖子的回复没有显示在这里。
    它是@ e2e.ti.com/.../688288
    基本的"诀窍"是将上部反馈电阻器分为两个串联的半部分、然后使用电流源向上或向下移动中点(电流源会在分离的反馈电阻器的上部增加或减去 IR 压降、实际上、 与基准电压无关的反馈电压。
    区域
    Jerry。