This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 参考设计建议

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688287/reference-design-recommendation

您好!

请提供有关设计具有以下规格的直流/直流转换器的参考设计/白皮书建议:

输入电压:450 - 800 VDC (额定650 VDC)

输出电压:200 - 400 VDC

功率:1.5kW

此致、

Lakshmi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lakshmi、感谢您关注德州仪器和 TI 设计。 我已向电源设计服务团队推荐、目前我们没有基于这些直流/直流要求的参考设计建议。

    谢谢、此致、
    John Fullilove
    TI Designs