This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:如果是 VBAT gt;Vin

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688184/bq24171-in-case-of-vbat-vin

器件型号:BQ24171

大家好

 如果我们询问 BQ24171在 VBAT > Vin 情况下的行为、您会介意吗?


VIN 小于 VBAT、因此充电 将在不充满电的情况下完成。
在这种情况下,当 SRN 和 SRP 检测到充电电流小于 ICHAG*0.1时,充电 将完成。
然后 、STAT 引脚是否为高电平?


我们想知道 tTERM_DEG (端接(两个边沿)的去毛刺脉冲时间)是否正确。
我们假定:
充电电流 将小于 ICHAG*0.1
2. tTERM_DEG (100ms)亮起
STAT 引脚将为高电平(充电完成)
我们的认可是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    如果 SRN 电压大于 AVCC、充电器将进入低静态电流休眠模式、以最大程度地减少电池的电流消耗。 在睡眠模式期间、VREF 输出关闭、STAT 引脚变为高阻抗。

    对于 tTERM_DEG。 它按以下顺序工作、

    满足终止条件:VREG 上的电池电压和充电电流降至 ICHG*0.1

    2. tTERM_DEG 启动

    3. tTERM_DEG 之后,如果仍然满足终止条件,则终止充电电流(变为0)

    这不是端接和状态引脚动作之间的时间。 我们不描述 STAT 引脚报告充电状态的延迟。