This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/WEBENCH-POWER-DESIGNER:无法从 WEBENCH 导出到 OrCAD 17.2

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704045/webench-tools-webench-power-designer-unable-to-export-from-webench-to-orcad-17-2

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

我查看了其他一些主题、其中讨论了 WEBENCH-OrCAD 导出问题和方法、但无法解决问题-想知道我错过了什么。 随附了一个 WEBENCH 设计、我导出了该设计的原理图。 出口到 Eagle 的结果显示了它的所有荣耀, 但出口到 OrCAD 的结果却是完全不能使用的东西。 我使用了提供的 cfg 文件。 我出了什么问题?

TIA - Rame2e.ti.com/.../Orcad.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramkumar、

    如果您能够导入.cfg 文件并在工具中打开原理图设计、请告知我们。 另请向我们简要介绍您面临的问题。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的帮助。 当我选择 EDIF 文件和随附的 cfg 文件并从 OrCAD Capture 17.2导入时、首先会出现一组错误。 然后、当我选择创建原理图项目时、我会在随附的 pdf 中获得原理图。 这显然不是一个规模问题。 我会错过什么? 如果有任何建议,将不胜感激。 感谢 again.e2e.ti.com/.../2018_2D00_06_2D00_28_5F00_08_2D00_11_2D00_32.pdf

    最佳- RAM

    EDIF 2 0至 OrCAD 捕获原理图转换程序 SPB 17.20_1.102 2016年2月 3日构建

    始于2018年7月6日星期五22:47:44

    正在读取配置文件\\....EDI@CAP.cfg

    正在处理 EDIF 2 0 0文件\..... 2018-06-28_08-11-32.EDF

    此 EDIF 文件具有无法识别的来源。
    EDIF 200:参考错误:源代码行156:标识符默认为非唯一。 更改为 DEFAULT_0。 现在无法引用它!
    ........................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................
    EDIF 200:参考错误:源代码行5049:标识符 WB_GND 非唯一。 更改为 WW_GND_0。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行5596:标识符 WB_GND 非唯一。 更改为 WW_GND_1。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源行5950:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_0。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行5961:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_1。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行5972:标识符 WB_GND 非唯一。 更改为 WW_GND_2。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行6053:标识符 WB_GND 非唯一。 更改为 WW_GND_3。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行6134:标识符 WB_GND 非唯一。 更改为 WW_GND_4。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行6145:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_2。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行6226:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_3。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行6609:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_4。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行6690:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_5。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行6911:标识符 WB_GND 非唯一。 更改为 WW_GND_5。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行7132:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_6。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行7143:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_7。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行7224:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_8。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行7235:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_9。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行7316:标识符 WB_GND 非唯一。 更改为 WW_GND_6。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行7629:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_10。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行7781:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_11。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行8002:标识符 WB_GND 非唯一。 更改为 WW_GND_7。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行8013:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_12。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行8024:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_13。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行8246:标识符 WB_GND 非唯一。 更改为 WW_GND_8。 现在无法引用它!
    EDIF 200:参考错误:源代码行8537:标识符 WB_Continuation 非唯一。 更改为 Wb_Continuation_14。 现在无法引用它!

    EDIF 200解析完成

    找不到 C:\Users\Ramkumar Ramaswam\APPDATA\roaming\SPB_data\
    库\..... TO_ORCAD.OLB 已创建
                 设计单元等于0.00001000英寸
                 计算出的 pinSpacing 等于:0.00050000英寸
                 计算得出的电网分辨率等于:50个设计单元
    警告:项目按100次比例缩放
    库\... TO_ORCAD.OLB 正在保存
          ----       
    转换原理图原理图1.
    正在收集原理图信息...
    转换第1页
    正在启动连接事务...
    正在完成连接事务...
    正在扩展原理图...
    转换设计库中的未引用符号
    正在写入\... 2018-06-28-08-11-32.INI 文件
    正在准备保存设计...
    设计\... 正在保存2018-06-28_08-11-32.DSN
      建议:如果您不喜欢结果:
       使用以下 ORCAD 编写器选项集之一执行另一个 Orcadwrite 运行:
           'min 引脚到引脚间距'=0.00025英寸、'Grid'=25设计单元、
                导致0个热点超出电网
           'min 引脚到引脚间距'=0.00100英寸、'Grid'=100设计单元、'off-grid objects'=启用
                导致163个热点超出电网
           'min 引脚到引脚间距'=0.00020英寸、'Grid'=20设计单元、'off-grid objects'=启用
                导致163个热点超出电网
           'min 引脚到引脚间距'=0.00250英寸、'Grid'=250设计单元、'off-grid objects'=启用
                导致175个热点超出电网

    2018年7月6日星期五22:47:48完成

    检测到25个错误、检测到1个警告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dr.Ramkumar:

    我们正在努力解决这个问题。我们很快就会回来。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dr.ramkumar、您好!

    这些错误出现的原因是导线未正确连接到跳线、如下所示。 目前、您可以忽略这些错误。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您对此进行深入研究。 查看器件数据表中的数据表和典型应用、我认为这些误差不能忽略。

    无论如何、我已经在 OrCAD 中手动重新创建了原理图。

    最佳- RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dr.ramkumar、您好!

    感谢您的确认

    此致、
    普拉文 B