This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:自动使能模式中的软关断排序

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688330/ucd9090a-soft-off-sequencing-in-auto-enable-mode

器件型号:UCD9090A

您好!  

我想使用 UCD9090A 进行加电/断电排序。  

由于 UCD9090A 正在控制所有 CPU 电源、因此电路板上的加电排序应在主电源轨(电源轨#9)打开时启动。

由于自动开启、我无法使用操作或控制模式、因为 CPU 尚无法发出命令或触发控制引脚。

当电源轨#9上发生电源正常关断或欠压情况时、应开始断电排序、但 Fusion GUI 不支持软关断模式。

SLUA815的第4.7章规定、使用故障响应启动序列或使用引脚选择的状态特性。

是否建议定义一个指示电源轨#9电源正常的 GPO 并使用它来驱动控制引脚?

或者、根据电源轨#9上的电压电平进行加电和断电排序还需要什么?  

提前感谢您。  

此致、  

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果主机无法发出命令或切换任何 IO、 有三种方法可执行:

    如果电源轨配置为自动、则关闭电源轨的唯一方法是故障。 您必须为 电源轨9设置适当的故障响应、并设置故障关断从 电源轨、以便在电源轨9发生故障时其他电源轨可以关闭。

    如果 您没有使用故障关断方法的计划、 您可以 通过以下 methohd 使用 PMBus_control

    A.如果电源轨9的 POL 能够输出 POWER_Good 信号。 您可以将此信号连接到 fUCD9090A 的 PMBus_CTRL、并将电源轨配置为 CONTRAL_PIN 模式。

    b.如果电源轨9的 POL 没有输出良好、则可以使用 LGPO 将信号写入 PMBus_CTRL、如原始帖子中所述。 电源正常检测中没有毛刺脉冲滤波器。 请考虑这一点。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。