This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:重复中断

Guru**** 2569125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686716/bq24195l-repeated-interrupt

器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他器件:BQ24190

你(们)好

无论 INT_MASK 设置如何、当连接 VBUS 且电池充电完成时、我会以大约20Hz 的频率接收干净、重复的中断。

故障寄存器清零、状态寄存器报告0b10110100、这对我来说还不错。  

断开 VBUS (也称为充电器)会生成一个没有故障的中断、并且状态寄存器报告0b10000000、这也是合理的。

对于我们的设计、我们将 D+和 D-短接在一起。

有没有响铃? 显然、像这样锤击中断服务例程是不好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您能详细介绍一下您的设置吗? 您已将什么连接到 BAT、SYS 和 BUS 引脚?

    此外、您能否包括您所看到波形的示波器捕捉?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我花了一点时间才回到这个问题。

    正如我提到过的、寄存器都是几乎默认的设置;中断屏蔽设置为什么都无关紧要。 当我拔下充电器(VBUS)时、会发生一个中断、状态与您预期的一样。 等待一位、然后插回、另一个中断、我看到它处于快速充电模式。 电池充电后、我会得到重复的中断... 他们似乎在一段时间后放慢速度、一秒钟左右、但起初他们很频繁。  

    原理图随附、主要区别在于 D+和 D-短接在一起。 LiPo 是一个3v7电池。

    设置示波器输出、以便我们可以看到重复的中断。 它们都是干净的、方形的、大约250 us 宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    在 bq24190数据表(第22页)的第9.3.4.3节中讨论了 INT 引脚的运行。 有几个事件导致这个256us 脉冲发生、其中一个是已完成的充电。 在本节中、它听起来像是一种预期行为。 这是否是您的整体系统设计所关注的问题?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢该部分的指针。 是的、我已经读过几次了、实际上我看到了从快速充电中断到充电完成中断的变化。 问题是、之后我会获得多个中断、而不会更改故障或状态寄存器。 我是说1000s。

    我希望一个中断的状态发生变化、而不是很多、因此这对于我们的系统或任何系统来说都是一个问题。 例如、我今天下午对电池供电的硬件进行了演示。 然后、显示充电正常、我插入了设备、一段时间后、系统就锁定了。 所以,你不会说一个问题:-)

    我还可以发送什么信息来帮助调试它吗? 例如、选择引脚上的电压测量? 也许有些东西会浸没、不应该愚蠢地问 BQ?

    谢谢、

    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我应该已经提到过、我发送的示波器捕获清楚地显示了这一点、从快速充电变为充电完成后、会发生许多中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您能否以50ms/DIV 刻度向我发送 BAT 引脚和 INT 引脚的示波器截图?

    此外、您的电池充电阈值和充电电压设置是什么? (REG04)

    谢谢、
    John