This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:上传数据文件时无法纠正错误@ http://www.ti.com/tool/GPCRB

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM, GPCCEDV, BQ34110, BQ34Z100-G1, GPCRA0, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702670/bq34z100-g1-unable-to-rectify-errors-when-uploaded-data-files-http-www-ti-com-tool-gpcrb

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRBGPCCHEMGPCCEDVBQ34110GPCRA0BQSTUDIOEV2400

您的监测参数计算器报告就在此处。
Texas Instruments
感谢您关注 TI 的监测参数计算器。
处理报告时出错。 遇到的具体错误为:

计算引擎报告了以下错误:
错误:在 OCVpoint 的放电电流为-0.006后、低温文件没有休息
错误:观察到负低温电阻、R=-19.4547168463698、这通常是由错误的化学 ID 选择0引起的


有关文件格式和创建输入 zip 文件的过程的信息、请参阅监测参数计算器。 如果您想重新提交或需要有关电量监测参数计算器的帮助、请参阅以下网站:

• 转至 监测参数计算 器以重新提交。
• 访问 有关 电池电量监测计或电量监测参数计算器的 TI E2ETm社区。
• TI 电池管理主页

感谢您使用 TI 的电池电量监测参数计算器。

我在 •••链接 http://www.ti.com/tool/GPCRB 上上传了以下文件 config.txt roomtemp.csv lowtemp.csv gg.csv 

放电后的休息时间(冷态)?

wrjhygwejgrjwgerjgw e hgrjgwejgrhjwww.ti.com/.../GPCRBsdsdsfrtrwetrethewrwe

您的监测参数计算器报告就在此处。
感谢您关注 TI 的监测参数计算器。
处理报告时出错。 遇到的具体错误为:

计算引擎报告了以下错误:
错误:在 OCVpoint 的放电电流为-0.006后、低温文件没有休息
错误:观察到负低温电阻、R=-19.4547168463698、这通常是由错误的化学 ID 选择0引起的


有关文件格式和创建输入 zip 文件的过程的信息、请参阅监测参数计算器。 如果您想重新提交或需要有关电量监测参数计算器的帮助、请参阅以下网站:
• 转至 监测参数计算 器以重新提交。
• 访问 有关 电池电量监测计或电量监测参数计算器的 TI E2ETm社区。
• TI 电池管理主页

感谢您使用 TI 的电池电量监测参数计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PR、

    您能告诉我们您要发送的文件吗? 文件本身可能存在某种错误。 您已经做了哪些更改来尝试解决此问题?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_low-temp-_2D00_-Copy-_2800_3_2900_.zipe2e.ti.com/.../3808.GPC_5F00_low-temp-_2D00_-Copy-_2800_3_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PR、

    我查看了您的文件、它们都是相同的。 但是、我发现了一些关闭的东西。

    您所遇到的错误似乎是由于电池电量不足而无法放电。 在放电之前,似乎已经放松了60多岁。 您必须重新运行测试并上传 GPCRB 工具。 还要确保您没有更改 gg 文件。 从默认 srec 文件开始、仅添加单元格的 CHEMID、然后导出为 gg 文件、这是要在 zip 文件中使用的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_FG2_5F00_leared-stauts_5F00_files_5F00_06_5F00_29_5F00_2018.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0358.GPC_5F00_FG2_5F00_leared-stauts_5F00_files_5F00_06_5F00_29_5F00_2018.zipI已在 GPC 工具中上传了新文件。  我收到以下错误:

    您的监测参数计算器报告就在此处。

    应用工程师

    感谢您关注 TI 的监测参数计算器。

    处理报告时出错。 遇到的具体错误为:

    错误:计算未成功、但未确定具体原因。

       请检查所有文件是否都是根据文档准备的。

       已通知支助人员

    有关文件格式和创建输入 zip 文件的过程的信息、请参阅监测参数计算器。 如果您想重新提交或需要有关电量监测参数计算器的帮助、请参阅以下网站:

    •转至监测参数计算器以重新提交。

    •访问有关电池电量监测计或电量监测参数计算器的 TI E2ETm社区。

    •TI 电池管理主页

    感谢您使用 TI 的电池电量监测参数计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PR、

    很抱歉耽误你的时间。 我检查了您的日志、但仍然看到相同的数据。 我看不到你已经休息了足够长的时间。 您是否按照我们的建议重新获取了数据?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 P R、

    我们从你们那里听到了一段时间。 我希望您已经解决了这个问题。 如果没有、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_final-data_5F00_all_5F00_temp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 P R、

    上面包含的日志文件适用于 GPCCEDV 工具、但是配置文件适用于 GPCCHEM 工具。

    如果您尝试确定用于 CEDV 测量仪表(如 bq34110)的 CEDV 系数、请修改您的 config.txt。 例如(此值会有所不同):

    NumCellSeries=6.
    CellTermV=3000
    ChemType=1
    VoltageColumn=1
    CurrentColumn=3
    TemperatureColumn=2
    ElapsedTimeColumn=0
    FitMaxSOC%=12
    FitMinSOC%=6
    LearnSOC%=7

    有关 gpccedv 工具的更多信息、请参阅 http://www.ti.com/tool/gpccedvwww.ti.com/.../sluub45b.pdf 上的文档



    如果您尝试确定系统的化学 ID、要在 bq34z100-G1等 IT 监测计中使用、请使用 GPCCHEM 工具。  例如、config.txt 文件(值会有所不同)应遵循以下行:

    ProcessingType=2.
    NumCellSeries=2.
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn=1
    CurrentColumn=2
    TemperatureColumn=3.

    此外、数据日志应为 roomtemp_rel_dis_rel.csv


    有关 gpcchem 工具的更多信息、请参阅 http://www.ti.com/tool/gpcchemwww.ti.com/.../sluub45b.pdf 上的文档

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_final-data_5F00_all_5F00_temp-_2D00_-Copy.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PR、

    感谢您提供修改后的文件。 问题似乎与 gg.csv 文件有关。

    请将 CHEMID 编程为未记忆的空白 gg.csv 文件。

    为此:
    1)为后代保存当前 SREC;)
    2) 2)将默认 SREC 编程到器件。
    3) 3)使用 Chemistry 选项卡将 CHEMID 编程到器件
    4) 4)从监测计中导出 GG.CSV 文件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前上传了 gg 文件,默认设置为,下面是我收到的回复。 您能否告诉我、在将电量监测计消隐并对 CHEMID 进行编程之后(根据您的建议)、电量监测计如何知道电池是否为4s3P 而不进行校准?

    Barsukov、Yevgen
    7月2日
    对我来说
    您的电压列有问题。



    该值为577、串行单元数为4。 这不会转换为任何已知的电池电压范围。



    电压需要以 V 或 mV 为单位。



    此致、
    Yevgen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_low-temp-_2D00_-Copy-_2800_4_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PR、

    config.txt 文件指示工具串联电池节数。 不需要知道并联电池的数量、因为它只是通过日志确定的容量增加。

    添加新的未学习的化学 ID 的原因是 gpcrb 工具可以优化参数、如 www.ti.com/.../sluubd0.pdf 中所述

    然后、您将从工具获取输出、用它刷写监测计、然后加载您的数据闪存设置。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我在 Wabtec 与 PR 合作。

    Qsns
    1.问题是否仅与 gg.csv 文件有关? 假设在-40C 和+50C 工作温度范围内收集6组数据是安全的吗?
    2.我们能否使用以下说明快速向您发送新的 gg.csv 文件? 在室温下采集新采集的数据、需要数周时间的-40C 和+50C?

    对于 g.csv:
    1)为后代保存当前 SREC;)
    2) 2)将默认 SREC 编程到器件。
    3) 3)使用 Chemistry 选项卡将 CHEMID 编程到器件
    4) 4)从监测计中导出 GG.CSV 文件。

    Padam Swar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    >>1. 是否仅存在 gg.csv 文件问题? 假设在-40C 和+50C 工作温度范围内收集6组数据是安全的吗?

    为了更好地回答这一问题、让我们再备份一秒钟、并讨论电量监测参数计算器(GPC)工具套件。 有多种 GPC 工具、每种工具都有特定用途:

    gpcCEDV -确定电池的补偿放电终点电压(CEDV)参数。 与 CEDV 测量仪表配合使用。 需要一个 zip 存档文件、其中包含:3个温度下总共6个日志和一个配置文件。
    2. gpcCHEM -确定您的电池的化学 ID 匹配。 与 Impedance Track (IT)监测计一起使用。 需要一个 zip 存档文件、其中包括:室温下1个日志和一个配置文件。
    3. gpcRA0 -针对室温升高和高速放电性能优化 IT 监测计的监测参数。 需要一个 zip 存档文件、其中包括:1个系统典型高速率下的放电日志、一个仅编程了化学 ID 的全新 gg.csv 文件和一个配置文件。
    4.gpcrb -优化 IT 监测计的监测参数、以提高低温性能。 需要一个 zip 存档文件、其中包括:1个室温放电日志、1个低温放电日志、一个仅编程化学 ID 的全新 gg.csv 文件和一个配置文件。

    无需为 GPCRB 工具收集6组数据。

    >>2. 我们能否使用以下说明快速向您发送新的 gg.csv 文件? 在室温下采集新采集的数据、需要数周时间的-40C 和+50C?

    无需为 GPCRB 工具获取6个日志。 GPCRB 工具需要在低和室温下进行完全充电、休息、放电、休息记录。

    GPCRB 工具页面的链接如下: http://www.ti.com/tool/gpcrb

    GPCRB 工具用户手册的链接如下: www.ti.com/.../sluubd0

    请按照其中的步骤操作。 所有工具的 config.txt 文件要求都不同。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    明白。 我将要求 Antonio 拨打电话提供背景信息、我们之前与您的 TI 同事进行的交流。

    关于语句"一个只使用已编程的化学 ID 的全新 gg.csv 文件"

    此陈述是否仅与"g.csv "文件相关? 如果是、我希望保留放电数据、但使用 新的 gg.csv 文件重新发送 zip 文件。

    两组放电数据是否可以来自 经过校准、学习过程和大约40个周期的电量监测计?  

    •roomtemp.csv

    •lowtemp.csv

    Padam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PR、

    您是否完成了 Bryan 的上述操作?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    室温和低温日志文件仅报告电压、电流、温度和时间戳。 已通过校准连接到 EV2400或 EV2300的监测计和运行 bqStudio 的 PC 可用于收集这些日志、或其他记录工具、如 Arbin 或 Maccor。

    40个周期不应成为问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我使用新提取的 gg.csv 文件重新提交了 GPCRB zip 文件(在 SREC 文件擦除和 Chem ID 400程序之后)。 从 TI 服务器收到以下电子邮件

    计算引擎报告了以下错误:
    错误:观察到负室温电阻、R=-2.16030142033643通常是由错误的化学 ID 选择引起的

    此外、还随附了提交给 TI 和 GPCRB 报告文件的 zip 文件。

    对根本原因有什么想法?

    此致

    Padam

    e2e.ti.com/.../Wabtec_5F00_GPCRB_5F00_BQ34Z100G1_5F00_Aug6.zipe2e.ti.com/.../Wabtec_5F00_GPCRB_5F00_BQ34Z100G1_5F00_Aug6_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    在开始测试之前、请让电池在较低温度下浸泡2小时。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    浸渍约2.5小时、并重新捕获新的低温放电数据。

    相同的误差。 请参见随附的。

    计算引擎报告了以下错误:
    错误:观察到负室温电阻、R=-2.16030142033643通常是由错误的化学 ID 选择引起的

    e2e.ti.com/.../Wabtec_5F00_GPCRB_5F00_BQ34Z100G1_5F00_Aug10.zipe2e.ti.com/.../Wabtec_5F00_GPCRB_5F00_BQ34Z100G1_5F00_Aug10_2D00_report.zip

    Padam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    请尝试使用 gpcchem 工具确定化合物 ID (以查看值是否发生变化)。 然后、使用应用的设置在电量监测计上对化学 ID 结果进行编程。 请勿在此步骤后学习该套件。 然后、导出 gg.csv 文件、并在上传时使用此新的 gg.csv 文件。

    如果在执行这些步骤后问题仍然存在、请按照上述步骤再次发送错误。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    可以了。 随附的 GG 文件和以下摘录是否意味着电量监测计尚未学习?  在为 GPCCHEM 收集数据之前、这是可以接受的初始条件吗?


    周期计数 0 num
    更新状态 0 num

    我使用默认 SREC 文件、校准的分压器等擦除了电量监测计、但未输入计时器 ID。  GPCCHEM 的充电和放电测试正在进行中。

    Padam

    e2e.ti.com/.../Aug13_5F00_GG_5F00_file_5F00_at_5F00_beginning-of-GPCCHEM-Capture.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    使用 GPCCHEM 工具时无需学习监测计。 GPCCHEM 工具需要在放电周期内提供电池的时间戳电压、电流、温度(VIT)日志。 有关记录此日志的完整说明、请访问 :www.ti.com/.../slva725

    对于此日志、监测计只是用作 VIT 记录器。 请确保器件正确读取电压和电流。 bqStudio 中显示的 SOC 测量值可能不正确-这是预期的、因为器件尚未设置监测。 将日志提交到 GPCCHEM 工具后、GPCCHEM 工具将返回一个化学 ID 以编程到器件中。 此时、需要按照器件数据表中的说明配置监测计以进行 IT 监测。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

     

    计算引擎报告了以下错误:
    错误:观察到负室温电阻、R=-2.16030142033643通常是由错误的化学 ID 选择引起的

    执行以下步骤后出现相同的旧错误

      • 通过编程默认 SREC 擦除电量监测计
      • 配置了正确的分压器和校准偏移、以便电量监测计准确读取电压和电流
      • 使用最大误差100%和周期计数0、开始记录电量捕获、放松5小时以上、放电电电流为450mA (C/10)、放松 时间> 5小时
      • 向 TI GPC 服务器提交了 zip 文件、收到了 Chem ID 0446 (就容量而言、0446指向 Avnet 12500mAh、我的电池容量为4500mAh)
      • 编程的 Chem ID 0446、获得了新的 gg.csv 文件(在8月14日之前、我们使用的是 Chem ID 400)
      • 从8月14日重新提交了我的旧日志捕获、但新的 gg.csv 文件除外

     

    对此有什么想法吗? 我想我们应该有机会回顾一下这一点。  

     

    此致、

    Padam

     

    e2e.ti.com/.../Aug14_5F00_Wabtec_5F00_GPC_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Aug14_5F00_Wabtec_5F00_GPC.zip

     

    e2e.ti.com/.../August_5F00_16_5F00_2018_5F00_Wabtec_5F00_GPCRB.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    感谢您的更新。 我收到了您的信息、并将在星期二提供更新。 如果答案不明确,我们将发出一个呼吁,进行深入讨论。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    当电流应为零时、此问题由大电流泄漏引起、当电池处于室温文件中的静止状态时、电压会降低。

    请修改测试设置、以确保没有泄漏电流、从而在休息期间放松电压。

    在低温条件下、这似乎不是问题、但还有另一个问题: 在低温条件下、放电速率过高、因此端接时仅会出现50%的 DOD 下降、原因是电池电压在端接电压满足后会出现高放电速率、从而导致电池电压快速下降(大幅上升)。 需要90% DOD、因此请确保降低低温测试的放电率。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "当电流应为零时、该问题会由大电流泄漏引起、当电池处于室温文件中的静止状态时、电压会降低。

    请修改测试设置、以确保没有泄漏电流、从而在休息期间放松电压。"

    Padam >>使用随附的"roomtemp.csv"文件、您能否指向表明泄漏电流过高的行?

    当电流为0时、我会在2小时弛豫期间看到压降。  这是否暗示存在高泄漏电流?

    这不是 LiFePO4或任何锂电池的正常行为、因此需要放松 intervale2e.ti.com/.../6153.roomtemp.zip?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、
    在弛豫期间电压下降是不正常的、因此必须有一些泄漏路径缓慢地耗尽电池。 一个常见的问题是、即使您将负载关闭、也可能无法完全断开或隔离负载。 您在放松过程中连接了哪些设备? 设备可能处于"关闭"状态、但阻抗不高、因此仍可能缓慢耗尽电池电量。 尝试将其完全断开、然后查看电压是否稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在充电后立即放松期间、只有连接到电池 的设备是连接到 EV2400 -> USB -> PC 的 TI FuelGaugge EVM。 (电压似乎在前2小时内下降1V、在大约4小时内完全稳定)

    放电后立即放松期间、  有两件事连接到电池  

    TI 的 FuelGaugge EVM、连接到 EV2400 -> USB -> PC

    2. CBA IV 电池负载 -> USB -> PC (电压在 前2小时似乎上升1V、在大约4小时内完全稳定)

    这两种行为都是反直觉的。 如果存在寄生路径、在第二种情况下、我希望电压进一步下降-放电后立即放松。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    请尝试使用电池重复测试、并在放电后移除负载。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用两套燃油量表和电池重新运行测试。 结果如下。 关于为什么 R=-23的任何想法

    种情况下、放电前后的休息时间均为24小时。

    过去3-4个月的原装电池和电量监测计(FG3、BATT5)。

    计算引擎报告了以下错误:
    错误:观察到负低温电阻、R=-23.0298819036048、这通常是由错误的化学 ID 选择引起的

    2.新电池和新电量监测计(FG51、BATT 51)

    感谢您关注 TI 的监测参数计算器。 请查找随附的基于电量监测参数计算器输入 zip 文件提交的电量监测参数计算器报告。

    GPC report.txt   
    警告:Rb 电平检测为1。 RB1级没有 Rb 调整可用。 请检查 gg 文件是否在 ID 编程后导出   

     

    e2e.ti.com/.../Sept12_5F00_2018_5F00_FG3_5F00_BATT5_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Sept12_5F00_2018_5F00_FG3_5F00_BATT5.zipe2e.ti.com/.../Sept12_5F00_2018_5F00_FG51_5F00_BATT51_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Sept12_5F00_2018_5F00_FG51_5F00_BATT51.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    感谢您提供文件。 我将在星期二之前分析问题并更新此主题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    对于这两种测试、RA 表似乎不是 ChemID 0400的表。

    在使用该工具之前、请使用新鲜的化学 ID 0400对 gg.csv 文件进行编程。

    下面给出了输入到工具的错误值:

    "RA 表"、"Ra0表"、"RaA 标志"、"ff55"、"十六进制"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 0"、"24"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 1"、"24"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 2"、"25"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 3"、"36"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 4"、"23"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 5"、"26"、"Num"
    "RA 表"、"Ra0表"、"Ra 6"、"31"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 7"、"30"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 8"、"30"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 9"、"30"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 10"、"28"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 11"、"27"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 12"、"28"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 13"、"25"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 14"、"25"、"Num"
    "RA Tables"、"Ra0x Table"、"Ra Flag"、"FFFFF"、"Hex (十六进制)"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 0"、"24"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 1"、"24"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 2"、"25"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 3"、"36"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 4"、"23"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 5"、"26"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 6"、"31"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 7"、"30"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 8"、"30"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 9"、"30"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 10"、"28"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 11"、"27"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 12"、"28"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 13"、"25"、"Num"
    "RA 表"、"RA0x 表"、"Ra 14"、"25"、"Num"

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan

    我有两个设置-两个不同的 ChemID、否则是相同的。 在使用新的 gg.csv 重新提交后、config 看起来具有意义

    FG51、BATT51、Chem ID 0400

    Qsns

    1.报告和 GG_OUT 是否看起来准确?

    2.应从 chemdat12_id400文件中获取什么?

    3.这是否意味着 Chem ID 0400更匹配?

    e2e.ti.com/.../Sept20_5F00_2018_5F00_FG51_5F00_BATT51_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Sept20_5F00_2018_5F00_FG51_5F00_BATT51.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个设置- FG3、BATT5、Chem ID 0446

    8月14日 GPC 报告说、Chem ID 0446 (请参阅上面的主题)

    错误:计算未成功、但未确定具体原因。

       请检查所有文件是否都是根据文档准备的。

       已通知支助人员

    Qsns

    1.这是否意味着 Chem ID 0446错误?e2e.ti.com/.../5432.Aug14_5F00_Wabtec_5F00_GPC_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Sept20_5F00_2018_5F00_FG3_5F00_BATT5_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Sept20_5F00_2018_5F00_FG3_5F00_BATT5.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padam、

    关于 FG51、BATT51、ChemID 0400

    在 bqStudio 中、导航至 Chemistry 屏幕并点击下面显示的按钮、将 chemdat 编程到器件中:

    本文档中提供了更多说明:

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubd0/sluubd0.pdf

    使用上述文档中所述的这些新参数更新监测计后、请测试 SOC 性能。  如果您有任何问题、请告诉我!

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 FG51、BATT51、ChemID 0400

    FG 接受新的 ChemDAT 文件"chemdat12_ID400"

    2. FG 不接受 gg_out.csv 文件。 按下 Import>Write All 时、bqStudio 会显示"Parameter value does not match type and data format:gas Gauging。 状态。 T RISE "

    3. 已更改笔记本电脑,已尝试 g_out.csv 的新图像,相同错误。

    4. 使用默认 SREC 文件擦除 FG51、编程的 Chem ID 400、编程的 ChemDAT 文件"chemdat12_ID400"、导入的 g_out.csv、相同的错误。 请参见随附的。

    5. 从 FG 导出 gg.csv (步骤4)以与 TI 的 gg_out.csv 进行比较。 以下参数存在差异

    - CC 偏移

    -死区

    -使用寿命最大值、最低温度

    -使用寿命最大 DSG 电流

    - LT 闪存计数

    -闪存更新正常电池电压

    -休眠电流

    - T RISE

    - Ra0表/ Ra 标志

    - RA0x 表/ Ra 标志

    e2e.ti.com/.../Sept28_5F00_program_5F00_fg_5F00_51.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    感谢您的更新。 解决方法是、请在文本编辑器中打开两个 gg.csv 文件、然后手动将工具导出的值复制到监测计的 gg.csv 文件中。 请确保这些值遵循与要替换的值相同的格式。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Bryan

    我可以 手动更改许多参数、但无法更改以下参数

    1.T RISE (设置为-15.21时、会抛出错误并跳回20)

    2. Ra0标志(当设置为0055时 、它会跳回 ff55)

    3. Ra0x 标志(当设置为0000时 、它会跳回到 FFFF)

    4、CC 偏移(设置为-1609时、它在-1612至-1608之间跳跃、但从不会达到-1609)

    Padam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    对于4、CC 偏移不是用户可配置的。 监测计自动修改此值(这说明了跳转行为)。

    对于1-3、应能够设置这些值。 请确保分压器设置正确、闪存更新正常电压设置为低电平、因此不会阻止写入 DataFlash。

    如果问题仍然存在、请将文件发送给我、然后再发送给您的 SREC、以便我可以在本地分析这些文件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在将闪存更新电压从3200mV 更改为2800mV 后、我也无法更改以下参数。 4s3p 电池连接到充电器14.4V。

    1.T RISE (设置为-15.21时、会抛出错误并跳回20)

    2. Ra0标志(当设置为0055时、它会跳回 ff55)

    3. Ra0x 标志(当设置为0000时、它会跳回到 FFFF)

    随附的是来自 TI 服务器的 SREC 文件和其他 GPCRB 文件。

    e2e.ti.com/.../TI-Oct11.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    感谢您提供数据。 T RISE 值不应为负、这表示热敏电阻不测量电池温度。

    请确保:

    1) 1)温度室中的风扇不会直接吹热敏电阻。 该器件的外壳甚至是一块纸板可用于直接阻止热敏电阻的气流。
    2) 2)热敏电阻固定在电池上。
    3) 3)如果使用内部温度传感器、请确保器件位于外壳中且靠近电池。 测量电池温度而不是环境温度至关重要。

    在进行这些修改后、请重新运行日志并重新提交到 GPCRB 工具。

    此致、
    Bryan Kahler