This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:如何增加 UCC28881输出电流?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687845/ucc28881-how-to-increase-ucc28881-output-current

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: PMP9087

您好!

我想使用 UCC28881制作一个简单的非隔离式降压转换器电路。

但 UCC28881输出 电流(0.225A)太小。

如何增加 UCC28881输出电流?

达林顿电路(具有内部 MOSFET 和外部 MOSFET)是否可以 增大 UCC28881的输出电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jaehwan:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    在 TI 的产品系列中、具有内置 MOSFET 的反激式控制器不支持高功率。
    您的设计中的输出功率、电压、电流是多少?
    您还可以提供更多规格详细信息、我可以帮助您搜索合适的设计。

    我建议您使用其他控制器、而不是已经内置在 IC 中的 MOSFET。
    以下是适用于您的设计的一个良好示例 PMP9087。
    http://www.ti.com/tool/PMP9087

    或者您有任何理由、那么您更喜欢 UCC28881?

    此致
    Kevin